Consulter notre FAQ
Escenarios y preguntas comunes del conmutador de transferencia automática en rack
Problema
En este artículo se describen los escenarios y preguntas más comunes del conmutador de transferencia automática de rack (ATS) y se proporcionan recomendaciones de configuración.
Línea del Producto
Interruptores automáticos de transferencia de rack, incluidos los siguientes modelos:
Como los conmutadores automáticos de transferencia de rack son complicados y se involucran con más productos, se proporcionan algunos escenarios y preguntas comunes junto con recomendaciones e información general sobre la funcionalidad.
Con estos modelos, por favor asegúrese de que después de analizar la situación, se ha aplicado el último firmware de ATS disponible y las instrucciones seguidas -
https://www.apc.com/ar/es/faqs/FAQ000190274/
Solución
Por favor revise los escenarios y preguntas a continuación para obtener información adicional.
Cuando ambas fuentes están disponibles y estables, el ATS volverá a su fuente preferida después de un período de espera de 30 segundos. Los intentos de cambiar continuamente la unidad antes de la finalización del período de 30 segundos podrían ocasionar la pérdida de carga o daños en el ATS. Cada vez que se detecte una anomalía dentro de este período de muestreo, se restablecerá el temporizador de 30 segundos.
La siguiente es una lista de las causas potenciales de ATS a la conmutación de la fuente cuando el UPS ascendente va a la batería o cuando la energía aparece estar presente en la entrada ATS:
Uso del ATS de rack con un generador
APC recomienda colocar un SAI entre el generador y la entrada ATS. El SAI condicionará la tensión de entrada al ATS para evitar la paliza. Se debe utilizar un segundo SAI entre la utilidad de alimentación y la otra entrada del ATS. Este SAI alimentará la carga mientras el generador arranca y se estabiliza. El SAI debe ser dimensionado para permitir que el generador se inicie y el tiempo necesario para que el SAI conectado al generador funcione normalmente. Mientras que el generador está comenzando, la tensión del generador y la frecuencia no son estables. Si el ATS está conectado directamente al generador, el ATS puede cambiar a la entrada del generador antes de que el generador se haya estabilizado. La carga del ATS hará que la tensión del generador se sumerja. Esta inmersión también puede cambiar la frecuencia de la tensión. Cualquiera de estos problemas puede hacer que el ATS cambie a la otra entrada.
En este artículo se describen los escenarios y preguntas más comunes del conmutador de transferencia automática de rack (ATS) y se proporcionan recomendaciones de configuración.
Línea del Producto
Interruptores automáticos de transferencia de rack, incluidos los siguientes modelos:
- AP7721
- AP7722A
- AP7723
- AP7724
- AP7730
- AP7731
- AP7732
- AP7750A
- AP7752
- AP7753
- Todas las versiones de firmware
- Todos los modelos ATS de rack enumerados anteriormente
Como los conmutadores automáticos de transferencia de rack son complicados y se involucran con más productos, se proporcionan algunos escenarios y preguntas comunes junto con recomendaciones e información general sobre la funcionalidad.
Con estos modelos, por favor asegúrese de que después de analizar la situación, se ha aplicado el último firmware de ATS disponible y las instrucciones seguidas -
https://www.apc.com/ar/es/faqs/FAQ000190274/
Solución
Por favor revise los escenarios y preguntas a continuación para obtener información adicional.
Cuando ambas fuentes están disponibles y estables, el ATS volverá a su fuente preferida después de un período de espera de 30 segundos. Los intentos de cambiar continuamente la unidad antes de la finalización del período de 30 segundos podrían ocasionar la pérdida de carga o daños en el ATS. Cada vez que se detecte una anomalía dentro de este período de muestreo, se restablecerá el temporizador de 30 segundos.
La siguiente es una lista de las causas potenciales de ATS a la conmutación de la fuente cuando el UPS ascendente va a la batería o cuando la energía aparece estar presente en la entrada ATS:
- Conmutación del ATS cuando el SAI va a o desde el modo "en batería "
El cambio del ATS ocurre como resultado de una sincronización interna de la fuente cuando el UPS transfiere de la energía de la red a la energía de la batería. El SAI crea un cambio de frecuencia para acelerar o ralentizar la frecuencia con el fin de alinear el inversor en fase con la fuente de sincronización elegida. Este cambio de frecuencia realmente crea una desviación en la forma en que el ATS mide la tensión proveniente del SAI. Esta desviación de voltaje puede ser lo suficientemente grande como para que el ATS interprete esta desviación como una caída de tensión que resulta en el cambio de la fuente preferida a la fuente secundaria. Tener dos SAI alimentados por el mismo circuito de alimentación de un ATS también puede causar problemas de salida. Un ATS está diseñado para suministrar redundancia, y si tanto la transferencia de UPS a la batería al mismo tiempo debido a un problema de entrada, ya sea el tiempo de transferencia del UPS toma de "en línea " operación a "en la batería ", o el cambio de frecuencia de dos UPS de conmutación a la batería en el mismo ti me, puede ser visto como una interrupción completa de la energía por un ATS. No se recomienda el uso de 2 SAI en el mismo circuito de entrada que las fuentes de un ATS.
- La caída de la carga cuando el ATS cambia de fuente mientras que ambos parecen tener energía
El disparo de los disyuntores durante el proceso de conmutación se ha determinado que es el resultado de la conmutación entre dos fuentes que están fuera de fase entre sí produciendo un potencial de tensión que excede la clasificación de los relés internos responsables de cambiar de una fuente de alimentación a la otra. El firmware de ATS v 3.5.7 y superior tiene como objetivo resolver este problema y ayudará a evitar que el ATS dispare los disyuntores ascendentes.
Aquí están algunas acciones recomendadas que se pueden poner en el lugar para reducir la probabilidad del cambio del ATS cuando el UPS transfiere al modo de la batería:
- Revise el rango de transferencia de voltaje de medio a ancho, revise la desviación de frecuencia de +/-2 Hz a +/-3 Hz en el ATS:
Esto aumentará la cantidad de tensión y desviación de frecuencia permitida antes de la conmutación, reduciendo la probabilidad de conmutación durante este evento.
- Defina la preferencia de sensibilidad de alta a baja:
Esto permitirá más tiempo para que la sincronización de frecuencia ocurra antes de que el ATS tome acción e interruptores.
- Fije la preferencia de origen del origen a a ningunos en el ATS:
Si no se prefiere ninguna fuente, este es el ajuste ideal. Esto evitará volver a la fuente a cuando las dos UPSs tienen más probabilidades de estar fuera de sincronía entre sí.
Uso del ATS de rack con un generador
APC recomienda colocar un SAI entre el generador y la entrada ATS. El SAI condicionará la tensión de entrada al ATS para evitar la paliza. Se debe utilizar un segundo SAI entre la utilidad de alimentación y la otra entrada del ATS. Este SAI alimentará la carga mientras el generador arranca y se estabiliza. El SAI debe ser dimensionado para permitir que el generador se inicie y el tiempo necesario para que el SAI conectado al generador funcione normalmente. Mientras que el generador está comenzando, la tensión del generador y la frecuencia no son estables. Si el ATS está conectado directamente al generador, el ATS puede cambiar a la entrada del generador antes de que el generador se haya estabilizado. La carga del ATS hará que la tensión del generador se sumerja. Esta inmersión también puede cambiar la frecuencia de la tensión. Cualquiera de estos problemas puede hacer que el ATS cambie a la otra entrada.
Publié pour:Schneider Electric Algeria
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :