{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Preguntas Frecuentes que se hacen a cerca den nuevo SMX y SMT pertenecientes a la línea de productos Smart-UPS.

Article available in these languages: Anglais

Problema:

Este documento describe preguntas comunes sobre los equipos SMX y SMT de la línea de productos Smart-UPS.

Línea de Producto:

Smart-UPS SMT y SMX

Ambiente:

Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:

Los modelos SMT y SMX de Smart-UPS son una nueva generación de productos Smart-UPS con muchas características y beneficios adicionales.

Solución:

Nuevos Modelos Smart-UPS con Interfaz LCD

Preguntas Frecuentes

Resumen

En noviembre de 2009 se introdujeron nuevos modelos Smart-UPS en Norteamérica y este documento aborda algunas de las preguntas comunes sobre el producto en sí y la transición de los modelos heredados.

Los nuevos modelos Smart-UPS se identifican por su interfaz LCD intuitiva. Estos modelos también tienen números de parte que comienzan con los prefijos "SMX" y "SMT", se distinguen por tener un conjunto de características avanzadas.

¿Cuáles son los nuevos números de parte (o SKU)?

Hay dos (2)  modelos nuevos de Smart-UPS; funcionamiento estándar y extendido. Los modelos estándar comienzan con el prefijo ' SMT ' mientras que los modelos de ejecución extendida comienzan con ' SMX '. Los nuevos modelos en nuestra versión inicial incluyen los siguientes:

Modelo Existente

Nuevo Modelo

SUA750

SUA1000

SUA1500

SUA2200

SUA3000

SMT750

SMT1000

SMT1500

SMT2200

SMT3000

SUA750XL

SUA1000XL

SU1400RMXLB3U

SMX750

SMX1000

SMX1500RM2U

SMX1500RM2UNC

¿Cuáles son los beneficios de la nueva línea en comparación con la antigüa?

El nuevo Smart-UPS tiene muchas características y beneficios nuevos, pero los más importantes que debe recordar son:

· Mayor inteligencia que facilita la gestión y el seguimiento.

· Mayor eficiencia que ahorra en costos de servicios públicos.

· Mayor control con la capacidad de configuración local o mediante software y grupos de receptáculos conmutados.

· Mayor resistencia con mejores capacidades de diagnóstico y garantía mejorada


¿Cuánto tiempo estarán disponibles los modelos más antigüos?

Los modelos heredados estarán disponibles durante al menos 60 días después de la introducción de los nuevos modelos. En algunos casos, esta disponibilidad puede aumentar para aquellos clientes que requieren más tiempo para la transición.


¿Se actualizarán todos los Smart-UPS existentes al nuevo diseño?

Eventualmente, todos los modelos de cuarta generación se actualizarán a la generación más nueva. Sin embargo, debido a la gran cantidad de modelos Smart-UPS, anticipamos que esta transición llevará muchos meses.


¿Cómo aumenta la eficiencia el modo de operación "verde"?

Los componentes de derivación en modo "verde" de APC pendientes de patente que realizan la regulación automática de voltaje (AVR) cuando no son necesarios. AVR se maneja típicamente en la línea de diseño interactivo por transformadores de estado sólido. Estos transformadores, aunque son extremadamente confiables, tienen alguna pérdida de energía para mantenerse energizados. Al utilizar estos transformadores solo cuando sea necesario, se obtienen mayores eficiencias en una amplia gama de condiciones de carga.


¿Debo sacrificar alguna protección al operar en modo "verde"?

Absolutamente ninguna protección de energía se sacrifica en modo "verde". En este modo, el UPS proporciona filtrado de sobretensión y ruido y puede reaccionar a cualquier cambio en la alimentación que requiera la regulación de voltaje o la operación del inversor en cuestión de milisegundos.


¿Cuál es el ahorro de energía típico con el modo "verde"?

Cuando se compara con los modelos interactivos de líneas existentes muy eficientes de APC, el aumento en la eficiencia varía de 1 a 4%. Para un UPS promedio de 1500VA, esto puede ahorrar $ 25-30 por año en costos de servicios públicos.


¿Por qué los nuevos UPS no tienen un puerto serial DB9?

Los nuevos modelos tienen un puerto serie estilo RJ45 además de un puerto USB y ambos cables se suministran con las unidades. No se utilizó un puerto serie DB9 al estilo para resaltar el hecho de que los nuevos modelos operan usando un nuevo firmware llamado.


¿Puedo usar versiones anteriores del software PowerChute Business Edition Business Edition con los nuevos modelos?

Los nuevos modelos Smart-UPS utilizan PowerChute Business Edition versión 8.5 o posterior solamente. Para utilizar versiones anteriores de software se requiere un SmartSlot opcional, el AP9620. Puedes encontrar la última versión de PowerChute here.


¿Qué pasa si uso mi propio software basado en UPSLINK?

Reconocemos el hecho de que algunos clientes de Smart-UPS utilizan su propia interfaz personalizada basada en el protocolo UPSLINK de APC. Estas aplicaciones pueden incluir aquellas sin sistemas operativos estándar o menos comunes. Para estas situaciones, recomendamos el opcional AP9620 tarjeta de conversión que permite a los nuevos modelos "hablar" en UPSLINK.


¿Son compatibles las nuevas unidades Mac OSX?

Si, pero requiere OSX 10.6.5 o posterior.


¿Dónde está el interruptor de sensibilidad y la luz de falla del cableado del sitio?

Estas características ahora están incorporadas en el panel frontal LCD. Si se detecta una falla en el cableado del sitio, este mensaje se mostrará claramente en la pantalla de la unidad. La sensibilidad también se puede configurar y ver directamente a través de la pantalla.


¿Cómo se ha mejorado la gestión de la batería en los nuevos modelos?

La gestión de la batería se ha mejorado de varias maneras. Primero, el circuito de carga tiene una capacidad de carga intermitente y controlada por temperatura que garantiza que la carga se aplique a la batería en todo momento. Con el modo "verde" de alta eficiencia, el UPS funciona más frío, lo que reduce la degradación de la batería. Además, el UPS ahora puede proyectar de forma proactiva una fecha de reemplazo de la batería en función del entorno de UPS.


¿Cómo se determina la fecha de reemplazo de la batería y cómo reemplaza el LED de batería defectuosa?

La fecha de reemplazo de la batería se determina utilizando los datos del fabricante de la batería para una vida útil típica de la batería en diferentes condiciones ambientales. El UPS supervisa activamente estas condiciones para proyectar dinámicamente una fecha sugerida cuando la batería debe reemplazarse para mantener un rendimiento óptimo. No reemplaza el LED de batería defectuoso, sino que aumenta esa información.


¿Qué hardware de montaje se proporciona con las unidades SMX?

Todas las unidades Smart-UPS (SMX) de torre de bastidor incluyen tacos, orejas, tornillos de montaje y pies estabilizadores. Además, las unidades con "R" en el número de pieza incluyen rieles de 4 postes. Los modelos de 750 y 1000VA también se envían con un soporte de montaje de 2 postes. Los rieles de montaje de 4 postes son opcionales en estas unidades. El número de pieza de esos rieles es SU032A.


¿Qué tarjeta se incluye con los modelos "NC"?

Todos los nuevos modelos de Smart-UPS con un sufijo "NC" en sus números de parte incluyen la tarjeta de administración de red AP9631 con monitoreo ambiental.

¿Qué tarjetas inteligentes son compatibles con los nuevos modelos?

Solo el AP9630, el AP9631 (con versiones de firmware 5.0.3 y posteriores) y la nueva tarjeta de traducción UPSLINK AP9620 son compatibles con los nuevos modelos Smart-UPS. Los modelos de ranura inteligente tienen pestañas para permitir solo la inserción de las tarjetas más nuevas.

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :