{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
¿Por que es mejor la Easy SRV Li-ion sobre la Easy SRV convencional VRLA?

Línea de productos:

Easy UPS SRVL Li-ion

Entorno:
Hardware y software

Resolución:

La nueva linea de equipos SRV con batería de iones de litio, incluye mejoras en diseño y rendimiento con respecto a su antecesora, la linea Easy SRV tipo VRLA, a continuación los beneficios y aplicaciones de la nueva linea:
  1. Alto rendimiento con batería de litio -- Tiempo de carga 2 veces más rápido que ahorra tiempo, Función extendida con mayor tiempo de respaldo
  2. Factor de potencia de salida 0,9 -- Más uso de energía de salida real
  3. Costo total de propiedad, beneficio TCO -- Menos esfuerzo de mantenimiento y ahorro de costos en un uso de por vida más prolongado. ¡Ecológico también!
  4. Instalación Flexible -- Peso más ligero con alta densidad de potencia. Diseño convertible en rack/torre.
  5. Supervisión y gestión remotas -- EPO para apagar inmediatamente en caso de emergencia. BMS monitorea el estado actualizado de la batería. Compatibilidad opcional con Schneider Medium NMC AP9544
  6. Mayor tiempo de garantía -- 3 años UPS, 5 años batería.
features

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
Produit :
En savoir plus
Gamme :
Produit :