Chaque jour, la foudre frappe des domiciles et des propriétés partout dans le monde. Toute structure qui se trouve sur le chemin d'un orage électrique est exposée à un risque. Même si sa durée n'excède pas quelques millionièmes de secondes, la foudre occasionne une surtension dangereuse qui peut détruire vos équipements électroniques. L'installation de dispositifs de protection contre les surtensions permet de limiter ces dommages coûteux et même de vous en prémunir.
Destruction des équipements électroniques
Quand la foudre frappe, qu'elle touche directement votre domicile ou non, un pic de tension peut survenir sur votre réseau électrique. Si l'impact est direct, la foudre passe directement dans le bâtiment en provoquant des dégâts considérables, jusqu'à déclencher parfois des incendies. En cas d'impact indirect, la foudre touche le sol à proximité, ou les lignes électriques raccordées au domicile. Dans ces circonstances, tous les équipements électroniques et appareils branchés peuvent être détruits.
Résultat :
• Des circuits et des équipements électroniques à remplacer, avec le coût considérable que cela implique
• La coupure de votre connexion personnelle et/ou professionnelle
Résultat :
• Des circuits et des équipements électroniques à remplacer, avec le coût considérable que cela implique
• La coupure de votre connexion personnelle et/ou professionnelle
Protégez vos équipements derrière le bouclier des dispositifs de protection contre les surtensions
Lorsque la foudre frappe à proximité d'un bâtiment ou de lignes électriques aériennes, la tension passe subitement de 230 V à 3 kV, voire 6 kV. Cette surtension, qui dure quelques millionièmes de secondes, peut détruire des composants électroniques, comme des mémoires, des processeurs, des condensateurs et des écrans.
Un dispositif de protection contre les surtensions peut atténuer cette hausse subite en la réduisant à une valeur tolérée par la plupart des appareils branchés, à savoir 1,5 kV. Tous les appareils qui se trouvent dans un rayon de dix mètres autour du tableau équipé d'un tel dispositif sont protégés efficacement. Au-delà de cette distance, une protection supplémentaire doit être installée, comme un dispositif de protection contre les surtensions de type 3 dans un tableau électrique proche ou une multiprise dotée d'une protection contre les surtensions.
Un dispositif de protection contre les surtensions peut atténuer cette hausse subite en la réduisant à une valeur tolérée par la plupart des appareils branchés, à savoir 1,5 kV. Tous les appareils qui se trouvent dans un rayon de dix mètres autour du tableau équipé d'un tel dispositif sont protégés efficacement. Au-delà de cette distance, une protection supplémentaire doit être installée, comme un dispositif de protection contre les surtensions de type 3 dans un tableau électrique proche ou une multiprise dotée d'une protection contre les surtensions.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/14707/900/20021354-switchboard-IC-1440x731.jpg)
Faire appel à un électricien
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/31214/900/173058311-IC-490x280.jpg)
Renseignez-vous auprès d'un technicien compétent pour connaître les protections Schneider Electric contre les surtensions adaptées à votre installation électrique : type 1, 2 ou 3.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/48551/900/477828372-490x280.jpg)
Votre électricien peut vous aider à choisir le calibre de protection qui convient, à savoir 20 kA ou 40 kA selon votre localisation et le type de bâtiment dans lequel vous résidez.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/43818/900/G9A5183-490x280.jpg)
Pour une protection renforcée, votre électricien peut vous conseiller sur l'utilisation d'un paratonnerre en association avec des dispositifs de protection contre les surtensions.