280 000
incendies électriques sont signalés en Europe chaque année.
86 %
des maisons qui prennent feu ont plus de 25 ans.
1 000
personnes tuées à la suite d'incendies électriques survenus dans des maisons.
70 %
des incendies survenant dans des maisons se déclenchent la nuit.
6,25
milliards d'euros dépensés en dommages causés par des incendies électriques domestiques.
3
minutes, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un incendie se propage à une pièce entière.
Comment se produisent les arcs électriques ?
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/26515/900/998-20039253-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/30913/900/998-20039252-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/59227/900/998-20039251-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/10646/900/998-20039250-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/65500/900/998-20039245-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/27905/900/998-20039240-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/75145/900/998-20039256-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/58152/900/998-20039258-IC-490x490.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/13721/900/998-20043893-IC-490x490.jpg)
Qu'est-ce qu'un dispositif de détection d'arcs électriques ?
Un AFDD est un disjoncteur qui coupe automatiquement l'alimentation électrique lorsqu'il détecte un arc électrique dans un circuit. En coupant immédiatement l'alimentation électrique, les AFDD empêchent les arcs électriques d'atteindre des températures pouvant déclencher des incendies.
Les AFDD sont-ils conformes aux normes CEI ?
Les AFDD de Schneider Electric sont conformes à la norme CEI 62606, une nouvelle norme internationale couvrant la sécurité et les performances des produits. En outre, depuis 2014, les règles internationales recommandent l'utilisation d'AFDD pour empêcher la survenue d'arcs électriques dans le circuit final conformément à la norme CEI/HD 60364-4-42.
D'autres dispositifs de protection peuvent-ils remplacer les AFDD ?
Compacts et faciles à installer, les AFDD s'intègrent dans les tableaux électriques résidentiels et de bâtiments, en plus d'autres équipements de protection. Ils ne peuvent pas être remplacés par d'autres dispositifs de protection tels que des disjoncteurs miniatures (MCB), des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) ou des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR). Bien qu'ils protègent contre des dangers électriques spécifiques, ils ne sont pas conçus pour détecter les arcs électriques. Ainsi, alors qu'un détecteur de fumée est conçu pour alerter les occupants de la présence de fumée APRÈS le début d'un incendie, les AFDD sont conçus pour EMPÊCHER le démarrage d'un incendie.