DataHub Biel : chiffres clés du témoignage client
Efficacité énergétique (PUE) inférieure à 1,25, une valeur de pointe pour l'efficacité énergétique en Suisse
Efficacité opérationnelle supérieure à 98 %
Transparence totale des données de performances et de consommation
Assurer l'avenir de votre activité de colocation
451 Research a interrogé plus de 450 décideurs responsables de la sélection des services de colocation.
Découvrez comment ce datacenter suisse en colocation atteint une efficacité énergétique remarquable tout en répondant aux exigences de capacité et de qualité de l'ère de l'IoT.
Découvrir EcoStruxure
Découvrez comment votre entreprise peut réussir avec EcoStruxure : L'innovation à tous les niveaux.
Le défi
L'Internet des objets connectera plus de 50 milliards de nouveaux appareils dans les 5 prochaines années. Parallèlement à la croissance des services cloud, la demande de capacité du datacenter est plus forte que jamais. En Suisse, les exigences de qualité pour les projets de datacenter sont particulièrement élevées en raison des prix élevés des terres et des normes de sécurité et d'environnement énormes.
Avec son nouveau Datacenter à Biel, DataHub voulait non seulement offrir à ses clients de colocation le plus haut niveau de sécurité pour leurs données, mais aussi exploiter le centre de manière plus écologique et efficace. Les principales priorités de DataHub étaient les suivantes :
• Disponibilité et sécurité : respecter la norme de qualité la plus élevée
• Efficacité énergétique : les coûts d'électricité représentent environ la moitié des coûts d'exploitation d'un datacenter
• Une évolutivité et une densité de puissance faciles : en raison des prix élevés des terres en Suisse
• Transparence : visibilité en temps réel des opérations

La solution
Efficacité énergétique exceptionnelle avec EcoStruxure
Contrôle en périphérie : Logiciel EcoStruxure IT : StruxureWare™ Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation
Produits connectés : Onduleur Galaxy VX, InRow-Cooling, racks NetShelter SX, barres bus Canalis, commutateur Okken, commutateur Masterpact, PDU avec compteur de rack, commutateur de transfert ATS, gestion des alarmes Netbotz.
• Schneider Electric a fourni une solution à partir d'une source unique et a donc réduit le nombre d'interfaces, ce qui était important pour respecter le calendrier de déploiement et minimiser les risques.
• Pour la première fois en Suisse - et l'un des premières en Europe - le nouveau système d'onduleur Galaxy VX avec batteries lithium-ion de Schneider Electric a été utilisé chez DataHub de Biel. Cette technologie optimise l'efficacité opérationnelle des datacenters grâce à des modes de fonctionnement flexibles et une efficacité de plus de 98 %.
• L'utilisation du logiciel DCIM (Data Center Infrastructure Management) (logiciel EcoStruxure IT) garantit une transparence maximale et une visibilité en temps réel.

Les résultats
DataHub Biel est le résultat d'une étroite coopération et montre que notre solution complète standardisée et modulaire s'intègre parfaitement à l'ère de l'IdO.
• La conception technique innovante permet d'atteindre la norme de qualité la plus élevée (Tier III, en partie Tier IV), une disponibilité de 99,99 %, une efficacité énergétique et une évolutivité facile.
• L'efficacité énergétique remarquable est le résultat d'un refroidissement précis, d'une nouvelle alimentation sans interruption Galaxy VX avec batteries lithium-ion et d'une gestion systématique de l'énergie avec le logiciel EcoStruxure IT. Grâce à EcoStruxure, le datacenter atteint des valeurs d'efficacité énergétique (PUE) inférieures à 1,25, une valeur de pointe pour l'efficacité énergétique en Suisse.
• Efficacité opérationnelle optimisée grâce à des modes de fonctionnement flexibles et une efficacité supérieure à 98 %.
• La densité énergétique extrêmement élevée allant jusqu'à 15-20 kW par rack a permis d'économiser beaucoup d'espace, ce qui était particulièrement important compte tenu du prix des terrains en Suisse. La conception modulaire facilite l'extension du datacenter pendant le fonctionnement du système. EcoStruxure IT assure une transparence totale des données de performance et de consommation par client, avec un accès à distance pour les clients.

Adrian Roth, PDG, groupe DataHub
Témoignage de client
« La région de Biel est connue pour son travail de précision et nous avons la même approche pour notre nouveau datacenter. Avec DataHub Biel, nous sommes déterminés à répondre aux exigences les plus élevées du client à un coût relativement faible ».
En savoir plus
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contacter le service commercial
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.