Enel : chiffres clés du témoignage du client
Estimation des économies d'énergie d'environ 144 GWh/an
Réduction des émissions de CO₂ de 75 000 t de CO₂/an
Réduction des coûts sociaux et opérationnels
Avec de plus en plus de sources d'énergie renouvelables variables, Enel a mis à jour son système de gestion de réseau pour répondre aux besoins de demain, tout en améliorant la qualité de service et la fiabilité.
- Les énergies renouvelables sont fondamentales pour un avenir durable.
- Une distribution d'énergie efficace est plus difficile que jamais.
- Comment Enel, le plus grand distributeur d'électricité d'Italie, rend-il son réseau plus efficace pour tirer pleinement parti des énergies vertes et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ?
Efficacité et durabilité avec EcoStruxure
Applications, analyses et services : Système avancé de gestion de la distribution (ADMS)
- Un réseau intelligent capable de tirer le meilleur parti de l’ensemble des données collectées sur tous les systèmes afin de s'adapter de manière flexible et d’équilibrer dynamiquement l'offre et la demande.
- Notre système EcoStruxure ADMS fournit à Enel un modèle mathématique visuel de son réseau de distribution, y compris des modèles détaillés pour la gestion de la tension, la production distribuée, le contrôle de fréquence, la réponse à la demande et les données de gestion du réseau intelligent.
- EcoStruxure ADMS est une solution en temps réel qui fournit des fonctionnalités complètes pour la planification, l'exploitation, la simulation et l'analyse du système de distribution d'un service public.
- Notre solution aide les services publics complexes comme Enel à réduire les interruptions et les pertes d'énergie. Il permet à Enel de combiner toutes leurs données système dans un système central intelligent, de les analyser et de recommander la meilleure façon d'agir.
Optimisez les avantages des énergies renouvelables avec EcoStruxure ADMS
« Il est possible d’intégrer les ressources renouvelables et tous les avantages de l’énergie verte, tout en améliorant la qualité du service et la qualité de l’énergie. »
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.