Lippulaiva : Chiffres clés du témoignage client
Résultats :
335 tCO2/an de réduction des émissions de CO2 (économies d'énergie directes), 220 tCO2/MW de facteur d'émission utilisé.
Solution :
La solution de centrale électrique virtuelle utilise l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et la flexibilité de la demande. Le système énergétique intelligent contrôle et optimise les flux d'énergie. L'interface utilisateur numérique combine la technologie des bâtiments et les informations commerciales. La plateforme, à l'aide de l'IA, surveille en continu tous les systèmes technologiques du bâtiment.
Lippulaiva :
Les particularités techniques du bâtiment sont une grande installation géothermique pour le chauffage et le refroidissement et un système énergétique intelligent pour la gestion des ressources énergétiques.
![](https://www.se.com/dz/fr/assets/v2/514/media/349154/900/942840398-IC-1920x540.jpg)