SA Power Networks Chiffres clés de l'histoire du client
Le nouveau système ADMS peut enregistrer 1M points de données, à partir de 80 000 points précédents
Meilleure localisation, isolement et restauration des défauts
Meilleure surveillance du réseau
Plus d'un million de ménages comptent sur SA Power Networks pour leur fournir de l'électricité en cas de conditions météorologiques extrêmes. Découvrez comment EcoStruxure ADMS fournit les informations nécessaires pour surveiller et gérer leur vaste réseau.
Découvrez EcoStruxure
Découvrez comment votre entreprise peut réussir avec EcoStruxure Innovation à tous les niveaux.
Le défi
• Perte fréquente d'alimentation due à des coupures de réseau qui prennent du temps pour l'identification, la réparation et le remplacement.• Les installations critiques, les hôpitaux, les universités, les aéroports, les centres commerciaux et les usines sont tous touchés.
• La taille de la zone du réseau et l'absence de couverture SCADA font que la localisation d'une panne peut prendre beaucoup de temps dans les zones rurales.
• L'environnement est rude et tout défaut de ligne aérienne peut provoquer un incendie de la végétation. Ils doivent donc être localisés, déconnectés et isolés le plus rapidement possible.
• Cela présente un risque pour la sécurité publique, car une grande partie du réseau repose sur des conducteurs aériens.

La solution
Fiabilité et connectivité accrues grâce à EcoStruxure, permettant une gestion plus rapide et plus efficace du réseauApplications, analyses et services : EcoStruxure ADMS (système avancé de gestion de la distribution)
Contrôle en périphérie : Systèmes décentralisés d'automatisation des départs
Produits connectés : Appareillage moyenne tension RM6, sous-station compacte et modulaire MiCom et contrôleur de baie
• Schneider Electric a fourni à SAPN une solution complète, y compris notre système EcoStruxure ADMS de pointe dans son domaine, un appareillage moyenne tension et un système décentralisé d'automatisation des départs.
Les résultats
La mise en place d'EcoStruxure ADMS a abouti à :• une meilleure localisation des défauts, isolation et restauration
• une surveillance accrue du réseau
• une analyse du flux de charge
• un contrôle et une optimisation en temps réel
• une planification opérationnelle
• une augmentation de la formation et de l'isolation
EcoStruxure™ ADMS (système avancé de gestion de la distribution)
EcoStruxure™ ADMS - une solution unifiée DMS, SCADA, OMS et EMS
RM6
Tableau MT compact (Ring Main Unit) jusqu'à 24 kV
MiCOM
Sous-station compacte et modulaire et contrôleur de baie

"Le fait de pouvoir rétablir l'alimentation électrique de la majorité des clients d'une ligne d'alimentation en moins d'une minute n'a jamais été fait dans l'histoire de SA Power Networks. Sans Schneider Electric, nous n'aurions probablement pas progressé aussi vite que nous l'avons fait. »
Tasnim Abdel-Razaq, Gestionnaire de contrôle réseau, SA Power Networks
En savoir plus
Découvrir d'autres témoignages de clients
Ne vous arrêtez pas là. Nous avons encore beaucoup de témoignages de clients à vous faire découvrir.
En savoir plusDécouvrir EcoStruxure
Découvrez comment votre entreprise peut réussir elle aussi.
En savoir plusInnovation Summit
Consultez les moments forts des récents sommets de l'innovation et découvrez le prochain événement.
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contacter le service commercial
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.