Sélecteur d'onduleurs - Algérie
Sélectionnez votre environnement
Résidentiel, bureau
Protection avec des batteries de secours pour les systèmes informatiques, les consoles de jeux, les téléviseurs, les modems/routeurs et les appareils domestiques intelligents.
Entrée information_stroke Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 450 watts par charge
Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 450 watts par charge
Jusqu'à 450W

Jusqu'à 450W
Idéal pour les périphériques uniques tels que les ordinateurs portables et les routeurs
Avancé information_stroke Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 750 watts par charge
Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 750 watts par charge
Jusqu'à 750W

Jusqu'à 750W
Idéal pour les espaces de divertissement comme de salon et les espaces de télétravail avec plusieurs périphériques, notamment des téléviseurs, des moniteurs, des haut-parleurs, des imprimantes à jet d'encre et des routeurs de Réseau
Performance information_stroke Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 1320 watts par charge
Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 1320 watts par charge
Jusqu'à 1320W

Jusqu'à 1320W
Idéal pour les ordinateurs hautes performances gourmands en énergie, les serveurs domestiques externes, les périphériques réseaux et de stockage et les grands espaces de divertissement avec système audio externe
Salle informatique et baie serveur
Trouvez le bon onduleur pour protéger vos serveurs, commutateurs, routeurs et périphériques réseaux dans la distribution IT (alimentation monophasée jusqu'à 20kVA).
Configurer par charge information_stroke Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 20000 watts par charge
Prend en charge votre appareil jusqu'à un total de 20000 watts par charge
Jusqu'à 20KW

Jusqu'à 20KW
Sélecteur d'onduleurs - FAQ
Le sélecteur d'onduleurs recommande-t-il la solution la moins onéreuse ?
Pourquoi le sélecteur d'onduleur indique-t-il une puissance nominale inférieure à la plaque signalétique de mon équipement ?
Comment fonctionne le sélecteur d'onduleurs ?
Comment le sélecteur d'onduleurs peut-il dire qu'il tire 60 W quand je sais qu'il est doté d'une alimentation électrique de 110 W ?
Pourquoi le sélecteur d'onduleurs propose-t-il une durée d'exécution plus longue que celle que j'ai déterminée à partir de la documentation des produits APC passés ?
Que se passe-t-il si je souhaite voir plus d'options de solutions pour mon système ?