Description
EcoStruxure Augmented Operator Advisor met des informations à votre disposition en temps réel, où que vous soyez et à tout moment. L'application personnalisée améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, permettant ainsi aux opérateurs de superposer les données actuelles et les objets virtuels sur une armoire, une machine ou dans une usine.
Avantages
- Réduisez les temps d'arrêt - Ouvrez les portes de l'armoire électrique virtuellement
- Accélérez l'exploitation et la maintenance - Trouvez des informations plus rapidement grâce à un accès immédiat aux données en temps réel sur le terrain, aux manuels d'utilisation, aux instructions, aux diagrammes, etc.
- Minimisez les erreurs humaines - Localiser l'équipement approprié et guider les opérateurs étape par étape pour terminer les procédures de maintenance
Applications
- Secteurs minier, des produits minéraux, des métaux
- Gestion de l'eau potable et des eaux usées
- Aliments et boissons
- Infrastructures
- Possibilité d'adapter l'application à n'importe quel domaine industriel