Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo realizar un selector 1, 2, 3 con una cabeza de selector de la serie Harmony XB4 o XB5? (Señalizar cada posición con un contacto cerrado)
Los selectores de tres posiciones de la serie Harmony XB4 o XB5 tienen el siguiente esquema de activación de contactos:
No se puede por tanto realizar con tres únicos contactos el esquema deseado.
Sin embargo con un cuerpo que incluya un contacto NA + NC en las dos posiciones laterales puede realizarse, y poniéndolos en serie. El diagrama de funcionamiento es el siguiente:
No se puede por tanto realizar con tres únicos contactos el esquema deseado.
Sin embargo con un cuerpo que incluya un contacto NA + NC en las dos posiciones laterales puede realizarse, y poniéndolos en serie. El diagrama de funcionamiento es el siguiente:
Posición de maneta | 315 º | 0 º | 45 º | (En serie) | 315 º | 0 º | 45 º | |
Izquierda | NA 1(Izda) | 1 | 1 | 0 | NA1 + NC2 | 1 | 0 | |
NC 1(Izda) | 0 | 0 | 1 | |||||
Centro | NC | 0 | 1 | 0 | NC | 0 | 1 | 0 |
Derecha | NA 2(Dcha) | 0 | 1 | 1 | NA2 + NC1 | 0 | 1 | |
NC 2(Dcha) | 1 | 0 | 0 |
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: