{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Preguntas frecuentes de búsqueda

¿De qué está compuesto el kit ABE7H34E100?

El kit ABE7H34E100 está compuesto por:
  • 2 bases económicas de 16 vías (tipo ABE7H20E000),
  • 1 cable en Y de una longitud de 1 m como mínimo con conector FCN 40 pins y dos conectores tipo HE10 20 pins.
  • ABE7H34E200



Notas:
  • La referencia del cable de 1 m es ABFH34M100.
  • Los kits ABE7H34E200 y ABE7H34E300 son idénticos y solo varia la longitud del cable que es respectivamente 2 m (cable ABFH34M200) y 3 m (cable ABFH34M300).
Archivo adjunto : documento de características.

Conexionado.
conexionado

Schneider Electric España

Documentos adjuntos

TELEFAST ABE7H20 ABE7H32 ABE7H34 aav93708.pdfTELEFAST ABE7H20 ABE7H32 ABE7H34 aav93708.pdf [948.97 KB]
Explorar más
Rango:
Modicon M580Modicon M340
Explorar más
Rango:
Modicon M580Modicon M340