Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo se configura el SR2MOD02 o SR2MOD03 para 3G?
Se adjuntan los pasos que debe de seguir para configurar la unidad a 3G. Dicha información también la puede consultar en la documentación adjunta:
1. Verifique el estado del LED para confirmar que el módem esté conectado actualmente a una red (2G o 3G). Si no es así, vaya al paso 4.
2. Seleccione la red (2G o 3G) manualmente enviando un SMS al módem (número de teléfono de la tarjeta SIM):
3. Verifique el estado del LED para confirmar que el módem ya esté conectado a la red deseada (2G o 3G).
4. Si el tipo de red se seleccionó manualmente y ya no está disponible, debe seleccionar manualmente el otro tipo de red:
1. Verifique el estado del LED para confirmar que el módem esté conectado actualmente a una red (2G o 3G). Si no es así, vaya al paso 4.
2. Seleccione la red (2G o 3G) manualmente enviando un SMS al módem (número de teléfono de la tarjeta SIM):
• para seleccionar una red 2G, envíe XXXX AT+EGRAT=0
• para seleccionar una red 3G, envíe XXXX AT+EGRAT=2 Donde XXXX es la contraseña del módem (0000 de forma predeterminada).
Nota: La contraseña del módem es distinta del código PIN de la tarjeta SIM. Consulte el documento SR2MOD02 / SR2MOD03 Wireless 2G/3G Modem User Guide EIO0000001575 para obtener instrucciones de configuración y funcionamiento del equipo completas.• para seleccionar una red 3G, envíe XXXX AT+EGRAT=2 Donde XXXX es la contraseña del módem (0000 de forma predeterminada).
3. Verifique el estado del LED para confirmar que el módem ya esté conectado a la red deseada (2G o 3G).
4. Si el tipo de red se seleccionó manualmente y ya no está disponible, debe seleccionar manualmente el otro tipo de red:
a. Desconecte la alimentación eléctrica.
b. Extraiga la tarjeta SIM.
c. Inserte otra tarjeta SIM compatible con una red disponible localmente.
d. Conecte la alimentación eléctrica.
e. Espere a que el módem se conecte a una red.
f. Desconecte la alimentación
g. Inserte la tarjeta SIM que extrajo en el paso b.
h. Conecte la alimentación eléctrica.
i. Vuelva al paso 1 para reiniciar el procedimiento.
b. Extraiga la tarjeta SIM.
c. Inserte otra tarjeta SIM compatible con una red disponible localmente.
d. Conecte la alimentación eléctrica.
e. Espere a que el módem se conecte a una red.
f. Desconecte la alimentación
g. Inserte la tarjeta SIM que extrajo en el paso b.
h. Conecte la alimentación eléctrica.
i. Vuelva al paso 1 para reiniciar el procedimiento.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: