El máximo número de bloques de contacto que puede montarse en la gama de pulsadores y selectores de diámetro 30 mm, gama 9001K, depende del tipo de pulsador o selector:
- Selector con retorno a cero de 2, 3 ó 4 posiciones (luminoso, no luminoso o con llave): 2 bloques (uno al lado del otro)
- Pulsador con interenclavamiento: 2 bloques (montados uno encima del otro) en un sólo lado.
- Selector con posición fija de 2, 3 ó 4 posiciones (luminoso, no luminoso o con llave), pulsadores con función pulsar - tirar: 2 bloques (montados uno encima del otro) - un total de 4 bloques máximo.
- Pulsadores estándar (luminosos o no luminosos): 3 bloques (montados uno encima del otro) - un total de 6 bloques máximo.