Preguntas frecuentes de búsqueda
Compact NSX - Unidad de Control Micrologic 7.2 - 7.3E con protección diferencial integrada - ¿Porqué no dispara cuando se pulsa el botón de TEST?
La unidad de control electrónica Micrologic Vigi 7 está disponible en dos versiones para la detección de diferencial:
- VIGI: La versión de disparo se dispara cuando se detecta el diferencial.
- ALARM: La versión de alarma mide la corriente de diferencial e indica un fallo de diferencial en la pantalla.
- Si el contacto de señalización SDx está presente, señala un fallo por diferencial a distancia.
Se ruega confirmar que la unidad de control utilizada sea la Vigi, ya que sólo ésta efectúa el disparo del interruptor en caso de disparo por diferencial.
Dispone de información adicional en los siguientes enlaces adjuntos:
- Compact NSX400-630 - Unidad de control Micrologic 7
- Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: