¿Por qué en catálogos y hoja de datos se especifica una corriente de entrada menor a la corriente de salida en un variador de velocidad?
La corriente de entrada puede ser menor que la corriente de salida porque el voltaje de salida del variador puede no ser igual al voltaje de entrada.
Un variador es un conversor de potencia. La potencia de entrada (voltios x amperios) será igual a la potencia de salida (voltios x amperios).
Cuando funciona a menos de la velocidad máxima, el voltaje de salida será más bajo que el voltaje de entrada, lo que significa que la corriente de salida puede ser más alta que la corriente de entrada.
Se adjunta una nota técnica con mayor detalle explicando este fenómeno eléctrico.
Publicado para: Schneider Electric España