En el régimen de neutro TN-C el cable de protección PE y el Neutro coinciden: "PEN".
Si disponemos de PE y Neutro en régimen de tierra será un TN-S.
- El hecho de colocar las masas al neutro en el cuadro eléctrico para cambiarlo de régimen ne neutro a TN-C o TN-S ( Neutro + PE separados) no afecta al cuadro eléctrico ya que siempre es posible pasar de un TN-C a un TN-S pero no a la inversa. En este régimen de neutro TN, no es obligatoria la protección diferencial si la impedancia del bucle permite que el interruptor automático despeje todos los defectos rápidamente. Ver en el anexo un extracto de la Guia de Protección diferencial para TN.
- Efectivamente al estar equipotenciales el neutro y la tierra se pueden generar "radiaciones" ya que por la tierra podrán circular grandes intensidades, ver anexo ("Protección diferencial en TN.pdf" y "Protección Electromagnética CEM.pdf").
Tambien indicar que:
- En cualquier ECT (esquema de conexión a tierra) podemos instalar una protección diferencial.
- Sólo en el ECT TT es obligatorio siempre colocar la protección diferencial para la protección de personas.
- En el ECT TN sólo será obligatoria la colocación de protección diferencial si la impedancia del bucle que está protegiendo el interruptor automático baja la Icc tal que el tiempo de respuesta del interruptor automático no sea lo suficientemente rápido. En ECT tipo TN también se suelen colocar protecciones a tierra de alto umbral para la prevención de incendios, tipos Micrologic 6.
- En cualquier esquema de conexión a tierra "ECT" las masas siempre van a tierra, es decir, dispondremos de tierra de las masas en TT, TN(CyS) e IT.
- Nota: En el pdf "Formas de red" se muestran todos los esquemas de conexión a tierra.
Se adjuntan varios enlaces con información y documentación acerca de los regímenes de tierra:
- Cuaderno Técnico CT-172 Los esquemas de conexión a tierra en BT: https://www.se.com/es/es/download/document/CT-172-Z002/
- Guía de diseño de instalaciones eléctricas (Ver capítulo E y págs. E17 y E-19): https://www.se.com/es/es/download/document/020511E10/
Publicado para: Schneider Electric España