Resolución:
este proceso requiere un cable USB a mini USB tipo B
1. Localice el puerto mini USB en la parte inferior derecha del terminal VW3A1111 y conecte el cable.
2. Conecte el cable a un puerto USB disponible en el PC. El PC debe reconocer el terminal como un dispositivo de almacenamiento externo.
3. Abra el archivo en SoMove.
4. Vaya al menú Archivo y seleccione Importar / Exportar y luego elija Exportar archivo.
5. El nombre del archivo tendrá que coincidir con el formato del teclado, así que déle un nombre de archivo de DriveConfPac # .cfg donde el # se reemplaza por un número.
6. Guarde el archivo enla ubicación del duro asignado asignado al terminal en la carpeta DRVCONF.
7. Una vez que reciba un aviso en su PC de que "El archivo de terminal de pantalla gráfica se exportó correctamente" desconecte con seguridad el terminal VW3A1111 del cable y conéctelo a la unidad ( ATV Process )
8. Vaya al Menú 7 [Administración de archivos] y luego al Menú 7.1 [Transferir archivo de configuración].
9. Seleccione Copiar a la unidad y luego seleccione el nombre de archivo que exportó desde SoMove.
10. Presione OK para confirmar y su archivo debería transferirse desde el terminal a la memoria del variador.
11. Si es preciso (dependerá de la versión de firmware ) Apague la unidad, deje que la pantalla quede completamente en blanco.
12. Vuelva a encender y verifique que la programación haya cambiado.