El cambio de sentido se puede realizar cuando el sentido de giro del motor no es el deseado para la aplicación .
Puesto que en un motor síncrono no es posible intercambiar 2 fases para cambiar el sentido de giro, disponemos de un parámetro para poder invertir el sentido de giro si no va en el deseado.
Mediante el ajuste del parámetro "P1-01 C" a "1" y un restablecimiento de la tensión para que se tenga en cuenta el cambio
En caso de control por bus de campo, desconectar también de la red.
Esto lo podemos comprobar en el manual de usuario de la unidad LXM28 tal como se advierte en la imagen
Publicado para: Schneider Electric España