Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
Daño de la batería cuando la batería se deja descargada

Article available in these languages: Inglés


Problema

Cuando se permite que una batería tenga un nivel de carga bajo durante demasiado tiempo, puede dañarse.


Linea de Producto

Todas


Modelo

Todos


Causa

Si las baterías permanecen en reposo durante mucho tiempo después de una descarga sin recargarse, la placa se "sulfatará". La sulfatación es la formación de cristales grandes o sulfato de plomo duro en las placas de la batería. La sulfatación excesiva de este tipo es difícil de reducir y puede causar daños prematuros (es decir, sobrecalentamiento o incapacidad de la batería para retener la carga). El sulfato de plomo es difícil y algunas veces imposible de reducir con los métodos de carga convencionales.


Solucion

Una batería cargada, desconectada de un UPS o de una carga, puede mantener el voltaje ideal durante aproximadamente seis meses antes de que sea necesaria la recarga. Una batería descargada debe recargarse dentro de las 72 horas posteriores a la descarga para evitar daños permanentes en la batería. Almacenar un SAI con la batería conectada puede causar daños permanentes a la batería en unos pocos días o una semana. Una UPS debe almacenarse después de completar la carga de la batería con la batería desconectada.

Según las recomendaciones del fabricante, todas las baterías de ácido de plomo reguladas por válvula (VRLA) deben recargarse inmediatamente después de una descarga. Las baterías VRLA deben recuperarse completamente en términos de capacidad y vida útil si se recargan dentro de las 72 horas posteriores a la descarga..

Nunca se debe permitir que una batería VRLA caiga por debajo de 1,0 voltios por celda en la descarga (es decir, 6 VCC para una batería de 12 voltios). Si la situación de un cliente cae dentro del escenario anterior, el mejor curso de acción es reemplazar las baterías afectadas.

Los UPS de APC cargarán la batería cuando el UPS esté enchufado y la batería esté conectada al UPS. Además, todos los UPS de APC protegerán sus baterías contra el exceso de descarga cuando sea posible, pero, como se indica anteriormente, la vida útil de almacenamiento de la batería se reducirá en relación con la cantidad de carga eliminada.