¿Cómo confeccionar una botonera colgante con cajas XACA?
Cuando es necesaria una configuración a medida, para ello se necesita:
1º caja vacía según en número de aperturas:
2º contactos según el tipo NO, NC, NC+NO+NO o doble velocidad si se montan en el frontal:
2º Contactos según el tipo NO o NC si se montan en la base:
3º Pulsadores:
4º Setas de emergencia o selectores.
Tal como se puede observar no existen setas de emergencia encavables por candado, solo por llave:
5º Etiquetas:
¿Qué gama de pulsadores son compatibles con las botoneras XACA?
Es la gama ZB2 (no XB4 ni XB5).
¿Qué bloques de contactos son compatibles con las botoneras XACA?
Los contactos compatibles con las botoneras XACA son los siguientes:
Unos van a fondo de botonera y otros están unidos al pulsador, pero ambos son válidos:
¿Las botoneras XACA admiten pulsador con piloto?
No. No disponemos de pulsadores con piloto para la gama XACA.
Publicado para: Schneider Electric España