Los reles VIP300 usan las curvas IEC. En la imagen inferior, en el punto 7 se configura un tiempo en segundos y se multiplica por lo configurado en el punto 8. El valor resultante es un punto concreto de la curva que coincide con el tiempo que tardará en disparar a 10 veces la intensidad regulada. Por ejemplo, en esta imagen está regulado a 72A y un tiempo de 0,05x10= 0,5s, esto quiere decir que a 720A tardará 0,5 s en disparar. En la parte derecha de la imagen aparece una equivalencia entre el tiempo configurado y el dial o índice de tiempos Td para cada tipo de curva. En la imagen, el tiempo 0,05x10 equivale a un Td en curva SI de 0,17.
Las ecuaciones de las curvas son las siguientes:
Donde:
I = Intensidad de fallo
Is = Intensidad de regulación
T = Tiempo ajustado en segundos
td = Tiempo en segundos que tardará en disparar a la intensidad de fallo.
El resto de parámetros depende de la curva:
Publicado para: Schneider Electric España