Los contactores siguientes están comercializados por Schneider Electric desde 2001 y constituyen la primera serie de contactores completamente redefinidos siguiendo el diseño TESYS D:
- LC1D09xx,
- LC1D12xx,
- LC1D18xx,
- LC1D25xx,
- LC1D32xx,
- LC1D38xx.
Especificaciones
- xx indica la tensión de la bobina, por ejemplo P7 para 230VAC o BD para 24VDC.
- Todos incluyen por defecto un contacto auxiliar NA y otro NC.
Estos equipos sustituyen a la anterior gama "D2"
- LC1D09YYxx a LC1D32YYxx para equipos con bobinas a corriente alterna,
- LP1D09YYxx a LP1D32YYxx para equipos con bobina a corriente continua,
xx indica la tensión de la bobina,
YY indica el contacto auxiliar incluido en el contactor:
- YY = 00, Sin contacto auxiliar,
- YY = 10, contacto auxiliar NC,
- YY = 01, contacto auxiliar NA,
- El contactor de la nueva gama al tener de serie 1NA+1NC reemplazaría a los tres modelos.
Similitudes entre gamas :
- Los bloques de contactos frontales son intercambiables entre las gamas "D2" y "TESYS D" de la siguiente manera:
- Bloques de contactos auxiliares :Nuevas referencias LADNxx y LADCxx con las antiguas referencias LA1DNxx et LA1DCxx.
- Bloques de contactos auxiliares temporizados : Nuevas referencias LADTxx a LADRxx , con las antiguas referencias LA2DTxx a LA3DRxx
- Bloques de contactos auxiliares estancos : Las referencias no han cambiado, son los mismos contactos válidos para ambas gamas.
- Los bloques de contactos laterales son intercambiables entre las dos gamas "D2" y "TESYS D".
- ATENCIÓN: el número de contactos y su emplazamiento es diferente. En la antigua gama D2: Se podían poner dos contactos laterales (derecha + izquierda) mientras que en la nueva gama TESYS D se puede poner un solo contacto lateral a la izquierda para los contactores con bobina en corriente alterna y ninguno para los contactores con bobina en corriente continua.
- Bloques de contactos auxiliares: Antiguas referencias LA8DN11, LA8DN20, con las nuevas referencias LAD8N11, LAD8N20 y LAD8N02.
- El tamaño único (45 mm) de la nueva gama de contactores "TESYSD" da como resultado las siguientes especificaciones
- 1) Es imposible cambiar una bobina de CC por otra bobina de CC en los contactores de la nueva gama cuando esto si era posible con la antigua.
- 2) Es imposible cambiar una bobina de CA por una bobina de CC
- 3) Si se puede cambiar una bobina de CA por otra de CA.
- 4) Es imposible cambiar una bobina de CC por otra de CA.
- Es imposible montar directamente los relés térmicos "TESYS D" sobre los contactores de la antigua gama "D2", Se debe utilizar una placa adaptadora para perfil LAD7B106 para relés térmicos clase 10 y LAD7B105 para relés térmicos clase 20, que se puede complementar con la placa DX1AP25 para permitir la fijación mediante tornillos a 110 mm de distancia entre ejes.
- El bloque de retención mecánica de la nueva gama "TESYS D" es la referencia LAD6K10xx (sin autocorte de la bobina del contactor) mientras que la antigua gama "D2" tenía dos referencias.
- LA6DK1xx (sin autocorte de la bobina del contactor),
- LA6DK2xx (con autocorte de la bobina del contactor).
- Estas referencias son intercambiables en dimensiones y fijaciones (bloques antiguos en contactores nuevos y bloques nuevos en contactores antiguos) con la siguiente advertencia:
- Tenga cuidado al cambiar un contactor de la generación <2001 con el bloque LA6DK2X a la nueva generación, será necesario modificar el modo de alimentación del bloque de retención mecánica, de lo contrario el LAD6K10xx se puede quemar.
Publicado para: Schneider Electric España