Principio de funcionamiento de la gama Acti9
Dispositivos afectados :
- iC60
- iC60 RCBO
- DT40
- DT60
- iID
- iID REDs
En el caso de los interruptores modulares Acti9 (y sólo de éstos), se dice que el funcionamiento de la protección es "autocorriente": la corriente de defecto provoca el disparo del producto independientemente de cualquier otro factor.
Atención
La función "Test" requiere una tensión de alimentación en los rangos correspondientes del aparato y en los bornes aguas arriba correctos para poder trabajar y simular una corriente de defecto a través de una resistencia integrada en el aparato.
Principio de funcionamiento de las gamas ComPact y Vigirex
Dispositivos afectados:
- ComPact NSXm con protección diferencial,
- ComPact NSX equipado con bloques diferenciales (Vigi),
- ComPact NSX equipado con unidades de control Micrologic 7.0,
- Relés diferenciales Vigirex RH con toroide separado.
El funcionamiento de su protección, así como su función de "prueba", requiere una tensión auxiliar.
En los disyuntores de alta intensidad NSX, esta tensión se toma en los terminales de subida y en el interior del dispositivo.
Las diferentes configuraciones
El correcto funcionamiento de la protección y del botón de "prueba" de un disyuntor o de un interruptor diferencial tetrapolar que alimenta un alimentador trifásico sin neutro, monofásico o bifásico depende de:
- La conexión aguas arriba: 1, 2 o 3 fases conectadas, neutro conectado o no,
- los terminales descendentes a los que se conecta la carga,
- El tipo de carga: monofásica, bifásica o trifásica,
- El tipo de disyuntor o interruptor diferencial.
Se adjunta tabla resumen, donde en función del tipo de dispositivo y la conexión de la carga se puede observar si la protección y el botón de test funcionan. Para la protección, funciona en todas las combinaciones, excepto para conexión monofásica, FN, en los interruptores Compact NSX o NSXm con Vigi
Para conocer toda la gama de interruptores automáticos e interruptores diferenciales puede visitar las siguientes FAQs:
https://www.se.com/es/es/faqs/FAQ000262703/
https://www.se.com/es/es/faqs/FAQ000262343/
Publicado para: Schneider Electric España