Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Qué significa el término OSN en los interruptores automáticos NSX y NS?
El término OSN significa Protección del Neutro Sobredimensionada (Over Size Neutral)

La protección OSN (neutro sobredimensionado) se utiliza cuando hay presentes corrientes armónicas de rango 3 (y múltiplos de 3) elevadas. La protección OSN está instalada en las unidades de control Micrologic 5, 6 y 7.

Habitualmente, la protección de fase protege el conductor de neutro (si está distribuido y tiene el mismo  tamaño que las fases, es decir, neutro completo).

La protección del neutro tiene que ser específica si: 
  • Su tamaño es reducido con relación al de las fases
  • Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 o múltiplos de 3.
El corte del neutro puede ser necesario por razones funcionales (esquema multifuente) o de seguridad
(trabajo sin tensión).

En resumen, el conductor neutro puede ser:
  • No distribuido (interruptor automático tripolar)
  • Distribuido, no cortado y no protegido (interruptor automático tripolar)
  • Distribuido, no cortado pero protegido (interruptor automático tripolar con opción ENCT)
  • Distribuido, cortado y protegido (interruptor automático tetrapolar)
La opción ENCT es un TC neutro exterior para unidad de control Micrologic 5 o 6 tripolar.

En la tabla siguiente se presentan los valores de ajuste de los umbrales de disparo de la protección de largo retardo y de corto retardo del neutro, según el valor de la función IN/Ir:

tabla 1

Los valores de ajuste son idénticos para las fases y para las temporizaciones de protección de largo y corto retardo del neutro.

En la siguiente tabla se detallan los valores de ajuste de los umbrales de disparo de la protección del neutro (establecidos en OSN) según el ajuste Ir de disparo de la protección de fase y la intensidad nominal In de la unidad de control tetrapolar.
 
Tabla 2