Para proponer un fusible capaz de proteger un transformador es necesario conocer:
-Potencia del transformador
-La tensión de servicio
-El tipo de celda
Como ejemplo, los fusibles adecuados para proteger un transformador de 630kVA para una tensión de servicio de 20kV sería Fusarc CF de calibre 40A.
Imagen: tabla de elección de fusible (catálogo RM6) para utilización sin sobrecarga
La longitud de los fusibles Fusarc CF será de:
292mm para 12kV
442mm para 24kV
537mm para 36kV
Catálogo Fusarc CF:
https://www.se.com/es/es/product-range-download/957-fusibles-de-3,6-a-36-kv/#/documents-tab
También encontraremos mayor detalle en las guías de elección incluidas en los catálogos de las celdas SM6 o RM6:
https://www.se.com/es/es/product-range/970-sm624/
https://www.se.com/es/es/product-range-download/967-rm6/#/documents-tab
Publicado para: Schneider Electric España