Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Qué significa el parámetro Stop Bit, en el regulador Varplus Logic?
En la configuración de comunicación del regulador Varplus Logic no se tiene acceso al parámetro " Stop Bits", sin embargo, no significa que este parámetro no exista. Se ajusta automáticamente en base al estándar Modbus.

El VarPlus Logic utiliza el modo Modbus RTU*. El modo ASCII no está implementado

(*Modbus RTU (Unidad Terminal Remota) es uno de los dos modos de transmisión definidos en la especificación Modbus original. Los dos modos son Modbus RTU y ASCII, y ambos están diseñados para usarse con dispositivos serie que admiten los protocolos RS232, RS485 y RS422. Una característica distintiva de Modbus RTU es que usa codificación binaria y una fuerte verificación de los errores CRC.)

El protocolo Modbus RTU permite que los bytes de datos se envíen con paridad impar, par o sin paridad. La definición del protocolo permite cualquier elección y el estándar no tiene una recomendación

Tal como establece el protocolo Modbus RTU, el bit Stop puede tener 1 o 2 bits, en función de la paridad elegida.

Bits por Byte Modbus RTU:
1 bit de inicio 8 bits de datos, el bit menos significativo se envía primero
1 bit para paridad par/impar; ningún bit para sin paridad
1 bit de parada si se utiliza paridad; 2 bits si no hay paridad

Aun cuando se requiere paridad par, también pueden utilizarse otros modos ( paridad impar, sin paridad ). Para garantizar la máxima compatibilidad con otros productos, se recomienda admitir también el modo sin paridad. El modo de paridad por defecto debe ser paridad par.
Observación : el uso de ninguna paridad requiere 2 bits de parada.

Los parámetros Modbus se configuran a través del menú de SETUP en la sección 700 (consulte el párrafo 5 del manual de usuario de VarPlus Logic).
https://www.se.com/es/es/download/document/7EN02-0376-00/

BAUD RATE (701): el rango válido es 1200 - 115200 baudios.
Valor predeterminado = 19200.
PARITY (702): paridad para ser None, Even o Odd.
Valor predeterminado = par.
DIRECCIÓN ESCLAVO (703): el rango válido es 1 - 247.
Valor predeterminado = 1.

El Bit Stop que viene configurado por defecto es 1.

Regulador Varplus Logic
Regulador Energía reactiva Varplus Logic

Schneider Electric España

Explorar más
Producto:
Explorar más
Producto: