Los nuevos M241/M251 del 2021 vienen con un cambio interno de Hardware, lo que obliga a utilizar una nueva versión de FW. v4.0.6.41 y no es posible bajar de versión de FW, también nos obliga a tener el Controller Assistant mayor a la versión V19.x que la obtenemos desde el Instalador de Machine Expert (no es necesario instalar el programa completo, solo el instalador)
Más información sobre el nuevo hardware en la siguiente FAQ .
El proceso que se debe seguir, si se quiere actualizar el firmware a través de software y con Controller Assistant, es el siguiente:
1. Desde el SESU Schneider Electric Update nos advierte que tenemos que instalar una nueva versión del Controller Assistant:
2. Desde un PC con Somachine V4.x, si elegimos descargar, nos descarga el MachineExpert Installer
3. Instalamos el 'instalador' de Machine Expert.
4. Ejecutamos el Machine Expert Installer
5. Elegimos una versión de ESME 1.2.x, por ejemplo la 1.2.9 o superior.
6. Damos siguiente y nos dirigimos hasta la pestaña Individual Components ,
Nota: sin seleccionar nada más, dejar por defecto como viene, podemos deseleccionar los paquetes de idioma que no utilicemos.
7. Buscamos ControllerAssistant y selecionamos la 19.2.2.(o la más reciente que exista)
8. Damos siguiente y comenzamos la descarga e instalación
Nota: Como vemos en la imagen anterior el espacio requerido es de componentes básicos, no estamos instalando Machine Expert por completo, solo lo requerido para que funcione el nuevo Controller Assistant.
9. Comienza la desinstalación/instalación del controller assistant->
Luego de unos pocos minutos debería terminar (si no hemos seleccionado nada más)
10. Abrimos el Controller Assistant y verificamos que ya tenemos la nueva versión 19.2.3, compatible con los nuevos firmwares 4.6.0.41:
Otro método alternativo, sería descargar los .SECOS del firmware desde la web oficial de Schneider:
M251
https://www.se.com/ww/en/download/document/M251_Firmware_V4.0.6.42/
M241
https://www.se.com/ww/en/download/document/M241_Firmware_V4.0.6.42/
También podemos cargar el FW desde la tarjeta SD directamente al controlador utilizando antes el Controller Assistant para grabar en la SD el FW.
Adjunto notas de versión de compatibilidad de los M241/M251 y mail informativo sobre este cambio.
Publicado para: Schneider Electric España