Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cómo se pueden generar números aleatorios mediante Ecostruxure Machine Expert?

Este mètodo no existía en SoMachine. En SoMachine se debía añadir una librería de codesys.

En Machine expert Podemos emplear el método FB_RandomGenerator correspondiente a la biblioteca CommonToolbox.

Se detalla en la ayuda online de Machine expert :

https://product-help.schneider-electric.com/Machine Expert/V2.0/es/comtb/index.htm#rhfulllayout=true&rhsearch=fb_randomgenerator&rhhlterm=fb_randomgenerator&rhsyns= &rhandsearch=0&SUBSTRSRCH=1&t=comtb/D-SE-0105420.html

 

El manual en pdf de la librería en el siguiente enlace :

https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000004219/

 

Ver a partir de página 36 .

 

Como se indica está basado en :

El método de congruencia lineal genera una secuencia de números de acuerdo con las siguientes regulaciones:

z(i+1) = (a * z(i)) MOD m

Las variables a y m deben ser números enteros adecuados. z(0)corresponde al valor inicial i_diNstart . El generador aleatorio usa los valores a = 16807y m = 2^31 - 1 (número primo de Mersenne). Esto genera una secuencia de números que tienen el punto 2^31, es decir, los valores solo se repiten después de más de 2 mil millones de números generados. Estos se pueden utilizar prácticamente como números aleatorios en muchos cálculos para propósitos específicos.

 

Se pueden generar aleatorios de tipo doble entero o lreal ( long Real ) : Metodos FB_RandomGenerator - GetDint y FB_RandomGenerator - GetLreal .

 

Previamente se deben inicializar mediante el método FB_RandomGenerator - Init . Se debe iniciar con el valor i_diNStart > 0

 

machine expert,numero aleatorio

En el metodo Getdint o Getreal el valor del numero aleatorio se genera con un flanco de bajada en la entrada enable del método init .

Si no es así, se devuelve el valor inicial i_diXmin.

Se adjunta un video de prueba realizado en modo simulación.

 

 

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Metodo de Numero aleatorio con ESME.7z [856.69 KB]