Efectivamente, los archivos de proyecto entre ambas versiones no son compatibles, cuando intentamos abrir un proyecto de una versión Española en una versión Internación o viceversa, obtendremos el siguiente error:
Hay que aclarar que no pueden convivir en el mismo PC ambas versiones. Si necesitan volver a instalar una versión Española, primero deben desinstalar la versión Internacional.
Si ya habían instalado antes la versión Española es posible que tengan aun el archivo de instalación en la carpeta Descargas de Windows
Una vez instalada la versión Española, si ya la tenían registrada anteriormente, les funcionara sin problema.
En caso de que no la tuvieran registrada, el software les indicara que deben registrarla
Debido a que es una versión antigua y la pagina de registro ha cambiado, no funcionara el acceso al registro. Pero una vez haya aparecido ese mensaje, el programa creara una carpeta de datos. En el ejemplo desinstalé la versión 4.9.7 e instalé la 4.9.1 y me aparece la carpeta V 4.9.1 dentro de la ruta C:/Usuarios/Miuser/AppData/Local/Schneider Electric/EcoStruxure Power Design - Ecodial. Esa carpeta de la versión Española instalada deberia de estar vacia.
Ojo: La carpeta AppData esta oculta, para poderla ver hay que tener activada la casilla Elementos ocultos de la pestaña Vista del explorador de archivos de Windows.
Para registrarlo, deben solicitarnos el script PRMLogin. Una vez lo tengan solo hay que ejecutar el script y darle a Generate
Con eso nos generara el archivo de registro en la carpeta de nuestra versión Española y ya tendría que funcionar sin problemas.
Publicado para: Schneider Electric España