NUEVO HARDWARE para M241/M251 y versión de firmware mínima obligatoria v4.0.6.41
- A partir de principios de 2021, los modelos M241/M251 se producirán con una nueva revisión de hardware.
- No será posible utilizar versiones de firmware anteriores (anteriores a la v4.0.6.41) con estos nuevos M241/M251.
- El motivo de este cambio de hardware es la obsolescencia de los componentes de chips de memoria NOR y NAND: el proveedor ya no fabrica estos componentes.
- Los controladores se fabricarán y enviarán con firmware compatible, pero no será posible degradar el firmware.
- Si se intenta degradar el firmware, el controlador se puede recuperar flasheando el firmware con una tarjeta SD.
- Se añadirá una pegatina con un enlace a la página de información (código QR) para advertir a los clientes.
- Tenga en cuenta que el firmware v4.0.6.41 es compatible con cualquier aplicación construida con SoMachine (v4.x).
- Todos los firmwares de Machine Expert (v5.x.x.x) son compatibles con el nuevo hardware.
- El nuevo firmware es compatible con hardware nuevo y antiguo.
- El firmware v4.0.6.41 y las notas de la versión están disponibles en se.com.
---
Instalar el Controller Assistant para la versión de SMV4.3 19.2 que permite la descarga del FW a los nuevos PLC.
Los nuevos M241/M251 del 2021 vienen con un cambio interno de Hardware, lo que obliga a utilizar una nueva versión de FW. v4.0.6.41 y no es posible bajar de versión de FW, también nos obliga a tener el Controller Assistant > a la versión 19.x que la obtenemos desde el Instalador de Machine Expert (no es necesario instalar el programa completo, solo el instalador)
Para Somachine V4.x debemos:
Desde el SESU 2.5.1 , (seguir el link sino lo tenemos, e instalarlo) nos advierte que tenemos que instalar una nueva versión del Controller Assistant:
Desde un PC con Somachine V4.x, si elegimos descargar, nos descarga el MachineExpert Installer.
Instalamos el 'instalador' de Machine Expert.
Ejecutamos el Machine Expert Installer
- elegimos una versión de ESME 1.2.x, por ejemplo la 1.2.9
-Damos siguiente y nos dirigimos hasta la pestaña Individual Components ,
** sin seleccionar nada más, dejar por defecto como viene, podemos des-seleccionar los paquetes de idioma que no utilicemos.
-Buscamos Controller Assistant y seleccionamos la 19.2.2.0
**Damos siguiente y comenzamos la descarga e instalación, como vemos el espacio requerido son de componentes básicos, no estamos instalando ESME por completo, solo lo requerido para que funcione el nuevo Controller Assistant.
Comienza la desinstalación/instalación del controller assistant->
Luego de unos pocos minutos debería terminar (si no hemos seleccionado nada más)
Abrimos el Controller Assistant y verificamos que ya tenemos la nueva versión 19.2.3, compatible con los nuevos firmwares 4.6.0.41:
**Tener en cuenta que en caso de un Downgrade o bajada de versión de firmware, para recuperar el PLC, se debe realizar con la tarjeta SD.
También podemos descargar los .SECOS desde la web oficial de Schneider:
M251
M241
https://www.se.com/ww/en/download/document/M241_Firmware_v4.0.6.41/
https://www.se.com/ww/en/download/document/M241_Firmware_V4.0.6.42/
También podemos cargar el FW desde la tarjeta SD directamente al controlador utilizando antes el Controller Assistant para grabar en la SD el FW.
Además, se adjunta en un .zip los archivos para descomprimir, copiar y pegar directo en la SD.
Adjunto notas de versión de compatibilidad de los M241/M251 y mail informativo sobre este cambio.
Publicado para: Schneider Electric España