¿Cuál es la referencia del enclavamiento por cerradura y de botones para un MTZ2 y MTZ3 fijo o extraible?
La referencia del enclavamiento con cerradura Ronis sería LV864937SP (la referencia LV848549 cuando se pide el MTZ con enclavamiento por cerradura desde MyPact).
¿Es compatible la referencia 48549 con los MTZ? ¿Es compatible la LV848549 / LV864937SP con los NW?
La referencia 48549 no es compatible con los MTZ ni la LV848549/LV864937SP es compatible con los NT/NW.
¿Cuál es la referencia de las llaves idénticas para el enclavamiento por cerradura del MTZ?
Habría que pedir cualquiera de las llaves idénticas siguientes:
Casos particulares pero habituales:
¿Cómo realizar un enclavamiento por cerradura entre un MTZ con enclavamiento por llave + un NW sin enclavamiento por cerradura?
Se necesita la referencia 48549 (kit de adaptación + cerradura ronis aleatoria para NW) + 2 cerraduras identicas (tendras que cambiar la cerradura que tienes actual en el MTZ ya que es aleatoria) por una de las siguientes.
Hay que quitar la cerradura ronis del kit de adaptación + ronis del NW (48549) y sustituirla por una de las cerraduras idénticas siguientes.
Hay que quitar la cerradura ronis del kit de adaptación + ronis del MTZ (LV864937SP) y sustituirla por una de las cerraduras identicas siguientes.
¿Cómo solicitar dos MTZ2 con enclavamiento por cerradura con la misma llave montados de fábrica?
Es necesario solicitar desde el selector de producto disponible en la web 2 MTZ con enclavamiento por cerradura Ronis.
Como no se pueden solicitar de fábrica que los MTZ tengan la misma llave será necesario solicitar cada uno de forma independiente con enclavamiento por cerradura, y solicitar por separado dos cerraduras con llave idéntica, desmontar los bombines que vienen montados de fábrica y cambiarlos por los solicitados por separado (los acabados en SP)
¿Cómo solicitar dos MTZ2 con enclavamiento por cerradura con la misma llave si ya los tenemos instalados (no montados de fábrica)?
Es necesario solicitar 2 kits de adaptación (p.e. la LV848564SP) + 2 cerraduras con llave idéntica (p.e. la LV833190SP)
¿Cómo realizar un enclavamiento por cerradura entre 2 MTZ con enclavamiento por llave + un INS con enclavamiento por cerradura?
NS800 a INS2500:
Es necesaria una única cerradura + kit de adaptación >>41940 + 31291
En cada MTZ hace falta la referencia LV848564SP (kit de adaptación para llave ronis sin cerradura)
Colocar en el lugar de la cerradura de la referencia LV848564SP (kit de adaptación para llave ronis sin cerradura) por una de las cerraduras idénticas siguientes.
NO SE PUEDEN COLOCAR LAS CERRADURAS DEL MTZ EN EL INS.
La solución sería la siguiente:
1x 31291
1x 41940
2x LV848564SP
2x LV833190SP (p.e. aunque sirve cualquiera de las llaves idénticas)
Soldar la llave 41950 (llave INS) con la llave del MTZ LV833190SP.
Esta solución es habitual en celdas de MT.
¿Cuál es la referencia del enclavamiento por cerradura para los NW?
Para 1 cerradura: 48549 (incluye el kit de de adaptación y la cerradura ronis).
Para 2 cerraduras: 48551 (incluye el kit de de adaptación y las 2 cerraduras ronis).