Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cuál es el software y cable de programación de los autómatas programables Modicon M241, M251 y M262?
El software de programación de los autómatas programables Modicon M241, M251 y M262 es el Machine Expert.

Para la utilización de este software será necesario adquirir una licencia. A continuación encontrará las referencias comerciales de los diferentes tipos de licencias disponibles:

- ESEEXPCZZSPAZZ >> EcoStruxure Machine Expert software V2.0 - Licencia "Individual (1) - STANDARD".
- ESEEXPCZZTPAZZ >> EcoStruxure Machine Expert software V2.0 - Licencia "Equipo (10) - STANDARD".
- ESECAPCZZSPAZZ >> EcoStruxure Machine Expert software V2.0 - Licencia "Individual (1) - PROFESSIONAL".
- ESECAPCZZTPAZZ >> EcoStruxure Machine Expert software V2.0 - Licencia "Equipo (10) - PROFESSIONAL".

El software dispone de una versión Trial (Free - No License) de 42 dias.

En la imagen adjunta encontrará información sobre las diferencias entre los tipos de licencias disponibles (Free - Standard - Profesional):
Modicon, M241, M251, M262, Software, cable programación, Machine Expert

La conexión al autómata programable se podrá realizar mediante un cable de comunicación (USB a mini-USB) con referencia comercial BMXXCAUSBH018 (1,8m), TCSXCNAMUM3P (3m) o mediante un latiguillo ethernet (en caso que el autómata disponga de puerto Ethernet integrado).

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Machine Expert - Software licenses description.png [61.1 KB]