En ciertas ocasiones, aparece el siguiente mensaje al intentar comunicar con un PLC M221 conectado desde EcoStruxure Machine Expert Basic:
'Error de comunicación detectado. Compruebe el Cable USB, los parámetros del controlador Modbus, la conexión del controlador y la fuente de alimentación'
Este mensaje puede deberse a diferentes causas que se nombran a continuación:
-Por ciberseguridad los PLC M221 vienen con los protocolos de comunicación desactivados.
Para poder realizar la conexión se deben activar los protocolos de programación.
Entonces, asegurar que los protocolos para programar el PLC estén activos:
-Verificar que antivirus o Firewall no estén bloqueando la comunicación.
-Intentar conectar via Ethernet o Via USB.
-Desinstalar por completo y reinciar el PC.
-Volver a instalar Machine Expert, asegurando tener derechos de Administrador y ejecutando el instalador como Administrador.
-Intentar con otro Cable USB o Ethernet según corresponda.
-Comprobar con otro PLC que la comunicación funciona con el PC.
-Otra opción para poder intentar recuperar el PLC es cargando el FW por medio de una tarjeta SD. Ver la siguiente FAQ:
ID => FA320596_es
Title => Operativas con Tarjeta SD en M221
URL => https://www.se.com/es/es/faqs/FA320596
-Si luego de intentar todo lo anterior no se recupera la conexión , lo más probable que el PLC esté dañado o con algún defecto en el puerto de comunicaciones. Se aconseja cambiarlo en garantía si procede o por otro equipo.
Publicado para: Schneider Electric España