Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Los variadores ATV630/930/340 pueden leer la temperatura de sondas PTC en zonas ATEX directamente?
1.- ¿Los variadores ATV630/ATV930/ATV340 pueden leer la temperatura de sondas PTC en zonas ATEX directamente?
El Variador no monitoriza la temperatura en estos casos. Sólo detiene el motor en rueda libre con las entradas STO, que vienen desde un relé certificado tipo K72 antes de acondicionar la señal por un sistema certificado para PTC (Zona ATEX)
(ATEX Installation Case 3: Single drive with PTC and control unit)
2.- ¿Hay que poner un módulo intermedio entre la PTC y el variador, y veo que también se controla el STO?
El ATV930 no permite la medición de temperatura del motor directamente en zona ATEX, ya que las entradas analógicas no están certificadas para ATEX. Lo único que está certificado son las entradas STO, que permite parar el motor en caso de sobretemperatura.
El módulo intermedio en el caso 3 del manual, es un relé para zondas PTC certifiados para ATEX.
El ATV930 no permite la medición de temperatura del motor directamente en zona ATEX. Lo único que está certificado son las entradas STO, que permite parar el motor en caso de sobretemperatura.
En las siguientes FAQ podrá encontrar más información sobre conexión de zondas PTC a nuestros drives.
VW3AE2002 era una unidad de control para variadores versión Atex, pero VW3AE2002 no es fabricado por Schneider. Es Ck145S de Flender
Como recomendación, de otro fabricante para "PTC Relay with PTB ATEX"
https://www.ziehl.com/en/products/dl/Operating_manual-2405/?task=download
https://www.ziehl.com/en/Temperature-Relays/detail/MSR220KA-10/
ID => FA338499_en
Title => Can we connect PTC sensor directly to ATV or do we have to use external ATEX certified unit when motor is placed in ATEX zone?
URL => https://www.se.com/ww/en/faqs/FA338499
ID => FA340510_en
Title => What kind of PTC processing device should we use for ATEX? Does accessory VW3AE2002 from ATV drive system can be used?