A continuación se explicarán los pasos a realizar para migrar una aplicación realizada inicialmente con un proyecto de Machine Expert con dos PLCs y Vijeo Designer Embebido (comunicando a través del driver de SoMachine) a una aplicación de Machine Expert (también con dos PLCs) comunicando con Vijeo Designer Standalone.
Hay diferentes motivos por los cuales se querría realizar una migración. En este ejemplo se va a suponer que se utilizará un PC Genérico con un Runtime de Vijeo Designer en vez de una HMI estándar, y por eso es necesario migrar a la versión Standalone.
Paso 1. Exportar el proyecto de Vijeo Designer
- Desde el proyecto abierto de Machine Expert que contiene el proyecto de Vijeo Designer, se hace click en [File -> Export Vijeo Designer Project].
- Poner un nombre al archivo y se guarda en una carpeta.
- Abrir Vijeo Designer como Standalone y se hace click en [Vijeo Manager -> Import Project]. De esa forma se añadirá y se podrá trabajar con el proyecto
- Aparece el Driver de SoMachine tachado. Es necesario borrarlo y utilizar el Driver de PacDrive que se puede ver en las siguientes imágenes:
Si se necesitan dos grupos de SCAN quedaría de la siguiente manera:
NOTA:
Es muy importante recalcar que cuando se realiza esta exportación no es posible cambiar el grupo de SCAN. Como se puede ver en la siguiente imagen de ejemplo, no se pueden realizar modificaciones de los parámetros de las variables y establece un grupo de scan común.
Por lo tanto, si se van a utilizar dos PLCs, tienen que seguirse los siguientes pasos que se van a explicar para poder realizar la adaptación.
En el caso de que solo se utilizase inicialmente un PLC, y por lo tanto solo hubiera un grupo de scan, no habría que realizar ningún paso adicional de los que se explicarán a continuación. Ya se podría utilizar el proyecto migrado.
Otra opción sería que uno de los dos PLCs tuviese muy pocas variables compartidas con la pantalla. Lo que se podría hacer en ese caso sería borrar las variables asociadas al PLC que tiene pocas variables, y crearlas de nuevo manualmente a parte asociándolas con el grupo de scan correspondiente. Después, habría que ir objeto por objeto indicando las nuevas variables creadas.
Paso 2. Preparar las carpetas para las variables en el proyecto de Vijeo Designer Standalone
- Borrar todas las variables que aparecen en la carpeta _SoM. Esto hará que no haya ninguna variable externa en el proyecto.
- Crear manualmente las mismas carpetas que se tenían en el proyecto original, con la excepción que ahora la carpeta principal se llamará "SoM" en vez de "_SoM". Adjunto imagen a modo de ejemplo:
3. Crear alguna variable auxiliar (que luego se borrará) y exportar las variables de este proyecto en una hoja de cálculo.
Paso 3. Importar las variables de nuevo
Como no es posible cambiar el grupo de scan con las variables que aparecían directamente, se van a importar de nuevo de la forma más eficaz posible, para no tener que generarlas manualmente una a una.
- Abrir el proyecto de Machine Expert + Vijeo Designer embebido original.
- Abrir la aplicación de Vijeo Designer embebida en ese proyecto.
- Exportar variables a una hoja de cálculo:
4. Hacer las siguientes modificaciones en la hoja de cálculo:
- En todos los valores de la columna Name, eliminar la "_" del inicio.
- Modificar en la columna Type de "Mirrorvariable" a "Variable".
- En la columna Scan Group, poner el nombre del grupo de Scan que corresponda según de que PLC sea la variable.
- Abrir el archivo de variables exportadas que se ha realizado desde la versión Standalone, una vez se han creado las carpetas, copiar las filas que sean de Type "Folder" y pegarlas en la hoja de cálculo en la que estamos trabajando.
Adjunto captura de cómo quedaría la hoja de cálculo en este ejemplo. También se adjuntará el archivo.
5. Importar las variables en el proyecto de Vijeo Designer. Se puede ver en la siguiente imagen cómo quedarían integradas en las carpetas correspondientes.
Paso 4. Modificar los objetos del proyecto.
Ahora es necesario ir objeto por objeto dentro del proyecto y eliminar la "_" de cada inicio de nombre de la variable asociada al objeto. Accediendo al Graphic Lists se puede realizar de forma bastante rápida.
Hay que tener en cuenta también las tablas y trends.