Los módulos BMXXBE1000 no se configuran, pues son módulos pasivos que únicamente realizan la interconexión del cable de extensión cambiando el formato de los conectores, por ello al configurar el segundo bastidor se abre una ventana emergente indicando que debes realizar la conexión con el KIT expansor.
Los módulos se insertan en el conector marcado como XBE que está en un extremo y en la parte central y se deben de conectar también los finales de línea con la posición A/B correcta
Finalmente se debe codificar el número de identificación del bastidor por los selectores
Publicado para: Schneider Electric España