Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cómo puedo conectar por red con el relé de protección Easergy P3?

Para establecer conexión por red Ethernet al relé Easergy P3:
 
-Abrir el software eSetupEasergyPro
-Click en "Conexión ON"
-En la pestaña "Ethernet" introducimos la dirección IP de nuestro relé P3 y número de puerto 23.
-Click en el "ojo" para comprobar si encuentra el equipo
-Click en "Conectar"
 
eSetupEasergyPro conexión por red
imagen: ejemplo de conexión por red desde eSetupEasergyPro en un PC con dirección IP 192.168.41.10 y un relé con dirección 192.168.41.4

 
 
-Conecta con el equipo mediante la cuenta de usuario y contraseña, según la tabla:
 
Para "Configurador" usa el usuario "conf" y contraseña "2" (sin comillas)
 
Easergy P3 usuario y contraseña
imagen: tipos de usuario del relé Easergy P3:
 

En el caso de no conocer cuál es la dirección IP que se encuentra configurada en el relé P3, puedes comprobarlo desde el display frontal del propio equipo.
Para ello, usa la tecla flecha abajo hasta llegar al menú "Bus", pulsa la "flecha derecha" hasta llegar al submenú "Ethernet", de esta manera:
 
Easergy P3 dirección de red desde display frontal
imagen: display frontal del relé Easergy P3

 
Aquí encontrarás la configuración de red que tiene el equipo en este momento.
 
Recuerda que el PC que uses debe encontrarse en la misma red que el equipo al que deseas conectar, en este ejemplo, nuestro PC tiene una dirección IP 192.168.41.10 y el relé la IP 192.168.41.4
Deberemos asegurarnos de que la dirección IP de nuestro relé se encuentra en el mismo rango de red que nuestro ordenador.
 
Para comprobar la dirección IP de tu PC puedes ejecutar la aplicación "cmd" desde la barra de búsqueda de windows y teclear "ipconfig".
 
ipconfig
imagen: ipconfig

 
 
Manual Easergy P3
https://www.se.com/es/es/product-range/64884-easergy-p3/#documents

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más