Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo registrar Vijeo Designer V6.3 con HMI License Manager 2023?
Para registrar Vijeo Designer V6.3 se utiliza un nuevo Gestor de Licencias: HMI License Manager
Pasos:
1- Adquirir la licencia.
2- Ir a Check Activation ID desde el HMI License Manager.
3- Guardar este ID o número de Licencia.
4- Volver al Modo Activation ID. Aquí aparecerá Griseado y no nos permite introducir por Teclado la clave. Hay que dirigirse al candado y elegir el ID que hemos guardado anteriormente:
5-Elegimos la licenica deseada si tenemos más de una:
Ver Video paso a paso:
Vijeo Designer: How to activate and deactivate a License with HMI License Manager?
https://www.se.com/ww/en/faqs/FAQ000258129/
Información adicional:
Si en el proceso de activación existen errores de conexión al servidor debemos verificar la versión del HMI License Manager , y se debería desinstalar por completo VJD V6.3 y volver a instalar la nueva versión:
Descarga nueva versión con HMI LM V1.0.1
Link Oficial SE Descarga VJD V6.3 LM 1.0.1
https://www.se.com/ww/en/product-range/1054-vijeo-designer/#software-and-firmware
Si luego de instalar HMI License Manager aparece el error 'Fail To launch application....'
Se debe limpiar el registro de estas licencias Pre GSE utilizando la herramienta "PreGSELicenseCleaner.exe".
Adjunto se encuentra el software para solucionar esto: PreGSELicenseCleaner.exe . (Este archivo también se encuentra en los archivos de instalación de Vijeo Designer 6.3)
Luego verificar licencia y conexión al servidor: