¿Qué es un diferencial?
Un diferencial, también conocido como interruptor diferencial o interruptor de corriente residual (IDR), es un dispositivo de protección eléctrica utilizado para detectar corrientes de fuga y desconectar la alimentación en caso de que se supere un umbral preestablecido. Su función principal es garantizar la seguridad de las personas y prevenir riesgos de electrocución.
El diferencial monitorea constantemente la corriente que ingresa y sale de un circuito eléctrico. Si la corriente que regresa (corriente de retorno) es diferente de la corriente que ingresa (corriente de alimentación), significa que hay una corriente de fuga que puede estar fluyendo a través de una persona o de alguna otra vía no deseada. En ese caso, el diferencial se activa y desconecta rápidamente la alimentación, evitando así posibles daños o accidentes.
¿Cómo seleccionar una protección diferencial?
Para seleccionar una protección diferencial, es importante considerar algunos factores clave:
- Clase de protección diferencial: Existen diferentes clases de protecciones diferenciales, como las protecciones diferenciales de baja sensibilidad, alta sensibilidad, selectivas, ... . La clase más común es la AC. En el apéndice clases de protección diferencial encontrarás las más habituales.
- Corriente nominal: Determina la corriente nominal que va a circular por la instalación protegida.
- Sensibilidad: Corriente mínima de fuga detectada para provocar el disparo del dispositivo.
- Tipo de sistema eléctrico (nº de polos) : Considera si tu sistema es monofásico, trifásico o si se trata de una aplicación específica, como sistemas de puesta a tierra o sistemas de corriente continua.
La gama de diferenciales disponibles dentro del portafolio de Schneider Electric básicamente de categorizan en función de la corriente nominal que va a circular por ellos:
- IDK Interruptor diferencial para instalaciones domésticas de hasta 63A (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/252)
- iID Interruptor diferencial modular para instalaciones industriales de hasta 100A (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/262)
- Vigirex: Interruptor diferencial con medición de corriente de fuga a través de toroidales externos. Los interruptores diferenciales vigirex no disponen de medida de corriente de fuga intergrada, sinó que necesitan unos toroidales a parte, para poder leer esa corriente de fuga, el vigirex incluye un contacto libre de potencial que permite llevar una señal de apertura/disparo al dispositivo de apertura/cierre del sistema eléctrico a proteger. (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/565)
- Quick vigi: Los quick vigi son interruptores diferenciales que no disponen de poder de corte, sinó que aprovechan el poder de corte de la protección automático asociado. (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/228)
- Protección magnetotérmica + diferencial: Dentro de la gama de aparamenta modular disponemos de una serie de equipos que incluyen la protección diferencial y automática en el mismo dispositivo. (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/257)
- Protección diferencial electrónica: Algunas protecciones automáticas disponen de la posibilidad de disponer de protección diferencial eléctrónica incluida en el mismo dispositivo de protección automática. (https://flipbook.se.com/es/es/ESMKT01250G23/2023/#page/342)
APENDICE: Clases de protección diferencial
Existen varios tipos de clases de protección diferencial que se utilizan en sistemas eléctricos. Aquí te menciono algunas de las más comunes:
- Clase AC: Esta es la clase más común y se utiliza en la mayoría de las aplicaciones residenciales y comerciales. Proporciona protección diferencial para corriente alterna (AC) y es adecuada para sistemas donde la carga principal es resistiva o ligeramente inductiva.
- Clase A: Esta clase ofrece una mayor sensibilidad y se utiliza en aplicaciones donde se requiere una detección precisa de corrientes de fuga. Proporciona protección para corriente alterna y continua (AC/DC) y es más adecuada para sistemas que contienen equipos electrónicos sensibles.
- Clase B: Esta clase se utiliza en aplicaciones específicas donde se requiere protección tanto para corriente alterna como para corriente continua. Proporciona una respuesta más rápida y una mayor sensibilidad que la clase AC.
- Clase S: Esta clase se utiliza en sistemas donde hay cargas con corrientes de fuga pulsantes, como en la industria de soldadura. Proporciona una protección diferencial adecuada para estas aplicaciones especiales.
En el siguiente cuadro queda perfectamente resumido las diferentes clases diferenciales y las cargas a las que van destinados.
Publicado para: Schneider Electric España