¿Qué es un guardamotor/disyuntor?
Un guardamotor es un dispositivo de protección utilizado en sistemas eléctricos para proteger motores eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Funciona monitoreando la corriente que fluye hacia el motor y desconectándolo si detecta corrientes anormales que puedan dañar el motor o causar un peligro.
Básicamente, el guardamotor dispara (abre el circuito) cuando la corriente que circula por él, es superior a la regulada en el propio guardamotor. Esto permite proteger la carga/motor ante sobrepicos puntuales.
Algunos guardamotores, disponen, de además de esta protección "magnética" (sobrepicos) de una protección "térmica" (sobrecarga a lo largo del tiempo),
La protección magnética permite al guardamotor actuar en caso de sobrecarga o cortocircuito.
La protección térmica permite al guardamotor monitorea la corriente que fluye hacia el motor y disparar el interruptor automático si detecta una sobrecorriente a lo largo del tiempo.
Todos los guardamotores disponen de protección magnética (sobrepico) y algunos también disponen de protección térmica (sobrecarga a lo largo del tiempo)
¿Cómo seleccionar un guardamotor/disyuntor?
Para seleccionar un guardamotor es importante considerar algunos factores clave:
- Corriente nominal del motor: Se trata de la corriente nominal adecuada a la corriente nominal que circulará por el motor a proteger. La corriente nominal del guardamotor debe ser igual o ligeramente superior a la corriente nominal del motor.
- Corriente de disparo magnético: Es la corriente a la cual se produce el disparo del guardamotor por disparo magnético (sobrepico). Algunos guardamotores permiten la regulación de esta corriente magnética.
- Tipo de protección: Considera si el guardamotor dispone de protección magnética o magnética y térmica (magnetotérmica).
- Corriente de disparo térmico: Es la corriente a la cual se produce el disparo del guardamotor por disparo térmico (sobrecarga a lo largo del tiempo), algunos guardamotores permiten la regulación de esta corriente de disparo térmico.
- Tipo de accionamiento del guardamotor: Maneta o rotativo.
La gama de guardamotores disponibles dentro del portafolio de Schneider Electric básicamente de categorizan en función de la corriente nominal/KWs del motor a proteger:
Link al catálogo de los guardamotores: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=B6 - Circuit breakers_P_EN
Publicado para: Schneider Electric España