Características y ventajas de la aplicación Ecostruxure Power Device
-
• Gamas de interruptores automáticos: MasterPact MTZ, TeSys GV4.
• Gamas de relés de protección: Easergy P3, Easergy P5. -
• Identifica rápidamente los dispositivos en la aplicación escaneando el código QR ubicado en la superficie del producto.
• Conecta los dispositivos con varias tecnologías inalámbricas recomendadas.
• La aplicación EcoStruxure Power Device es fácil de usar y no requiere formación. -
• Cambia fácilmente entre los dispositivos para comprobar el estado de los datos y operar la instalación de manera inteligente y directamente desde el móvil.
• No es necesario estar físicamente delante de una instalación para abrir/cerrar un interruptor automático. La aplicación EcoStruxure Power Device permite operar y garantizar el mantenimiento desde una distancia más segura.
• Establece medidas de ciberseguridad mediante la asignación de roles y el acceso a los equipos que se proporciona solo a personas específicas, esto es posible gracias al control de acceso basado en roles (RBAC) gestionado conjuntamente con los dispositivos.
Operación y mantenimiento
![schneider-ios-apps](https://www.se.com/es/es/assets/v2/475/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
![descarga-schneider-ccc](https://www.se.com/es/es/assets/v2/475/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
Descarga la aplicación Ecostruxure Power Device para Android
![](https://www.se.com/es/es/assets/v2/475/media/50399/900/QR_code-IC-480x240.jpg)