Innovatiivisia ratkaisuja ja digitaalisia teknologioita kestävämpään energian käyttöön tarjoava Schneider Electric on Metropolialle mieluisa kumppani. Yritysyhteistyön tärkeimpinä tavoitteina ovat molemminpuolisen asiantuntemuksen jakamisen lisäksi opiskelijoihin liittyvä yhteistyö sekä Schneider Electricin toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.
“Yhteistyö Metropolian kanssa on meille erityisen arvokasta, sillä se mahdollistaa tiedon jakamisen ja tulevien osaajien tukemisen. Me olemme sitoutuneita edistämään oppilaitosyhteistyötä luomalla inspiroivia oppimisympäristöjä ja tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen alueilla. Yhdessä Metropolian kanssa voimme valmistaa seuraavan sukupolven ammattilaisia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet”, kertoo Schneider Electricin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.
Yhteistyö avaa opiskelijoille mahdollisuuksia energia-alan haasteiden ratkaisemiseen
Tuore yhteistyösopimus on laajuudeltaan mittava ja tulee näkymään tulee näkymään erityisesti korkeakouluopiskelijoiden tasolla. Osana yhteistyötä Metropolialle rakennetaan Schneider Electricin EcoStruxure Building Operation-oppimisympäristö, joka kattaa muun muassa kiinteistöhallinnan ohjausjärjestelmän integraatioalustan, järjestelmän testauksen kannalta oleelliset laitteet sekä ohjelmistot.
Näiden lisäksi Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää järjestelmää opinnoissaan alkaen opinnäytetöistä, joissa tarkoituksena on suunnitella demoympäristön rakentaminen. Metropolian Älykäs ja luova kaupunki -innovaatiokeskittymän teknologiapäällikkö Harri Hahkala on iloinen Schneider Electricin kanssa syventyvästä yhteistyöstä.
”Aktiivinen yhteistyö alan johtavan yrityksen kanssa on Metropolian tutkimukselle, kehitykselle ja tekniikan alan opiskelijoillemme erittäin arvokasta. Yhteistyön tuloksena saamme sähköisen talotekniikan ja kiinteistöautomaation uusinta tekniikkaa ja osaamista molemmin puolin hyödynnettäväksi. Kumppanuus mahdollistaa yhteisiä avauksia esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa etenkin älykkäiden kiinteistöjen saralla”, arvoi Hahkala.
Lisätietoja:
Schneider Electric
Jari Vuori
Liiketoimintajohtaja
jari.vuori@se.com
0405270986
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Harri Hahkala
Teknologiapäällikkö, kiinteistöalan kestävä kehitys
harri.hahkala@metropolia.fi
+358 40 082 8636