Suomalaiset kodit ja vapaa-ajanasunnot ovat nykyään täynnä kohtuullisen kallista elektroniikkaa. Ukkoskausi on vilkkaimmillaan kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun, ja salamaniskut voivat vahingoittaa kodin ja mökin elektroniikkaa aiheuttamalla virtapiikkejä. Virtapiikeiltä voi suojautua usealla eri tavalla, esimerkiksi asentamalla ylijännitesuojan kodin sähkökeskukseen tai hankkimalla UPS-laitteen, jossa on mukana ylijännitesuoja.
Ylijännitesuoja purkaa vaaralliset virtapiikit hallitusti, estäen salaman aiheuttaman ylijännitteen pääsyn sähköverkosta elektroniikkalaitteisiin.
– Salaman ei välttämättä iske suoraan taloon, vaan se voi kulkea sähkölinjaa pitkin kauempaakin ja aiheuttaa virtapiikin, muistuttaa tuotepäällikkö Reija Talo Schneider Electriciltä.
Nykyisten sähköasennusmääräysten mukaan ylijännitesuojaus on pakollinen uusissa rakennuksissa, joissa sähkönsyöttö tulee ilmajohtoja pitkin. Ukonilmaan varautuminen on kuitenkin viisasta kaikissa rakennuksissa, ja esimerkiksi sähkölaitteiden pistokkeet on suositeltavaa irrottaa seinästä ukkosella, vaikka sähköjohdot menevät maan alla.
Mikäli kodin elektroniikkalaitteille haluaa lisäturvaa, ylijännitesuojan voi asentaa myös jälkikäteen. Suojan voi asennuttaa ottamalla yhteyttä sähköasentajaan, joka tuo laitteen tullessaan ja asentaa sen paikalleen.
– Kyseessä on kustannustehokas, noin sadan euron investointi. On hyvä muistaa, että mahdollinen ylijännitepiikki voi aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa moninkertaisesti, Reija Talo korostaa.
Jatkojohto ei riitä: paras suoja UPS-laitteiden ja ylijännitesuojan yhdistelmällä
Laitteet, jotka ovat vahingoittuneet ylijännitepiikin takia, voidaan korvata kotivakuutuksesta, mutta vakuutus ei tarjoa riittävää suojaa elektroniikalle.
– Kodin arvokkaiden elektroniikkalaitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja vahingon sattuessa menetykset voivat olla suuria. Vakuutus voi kattaa osan kustannuksista, mutta ikävähennykset otetaan usein huomioon korvauksissa. On siis parempi ennaltaehkäistä ongelmat ja suojata laitteet etukäteen, sanoo Talo.
Monet luottavat, että jatkojohto, jossa on ylijännitesuoja, riittäisi laitteiden suojaamiseen.
– Ylijännitesuojalla varustettu jatkojohto toimii lisäsuojana, mutta paras suoja saavutetaan yhdistämällä ylijännitesuoja ja UPS-laite. UPS-laite varmistaa jatkuvan virransyötön häiriötilanteissa ja sopii niin koteihin, kesämökeille kuin toimistoihinkin, Reija Talo korostaa.
UPS-laitteet suojaavat laitteita jännitteen vaihteluilta ja sähkökatkoilta. Tyypillisesti niissä on tilaa 3–4 suojattavalle laitteelle, ja niiden teho määrittää, kuinka monta laitetta voi yhdistää.
– UPS-laitteen asennus ja käyttö on yksinkertaista: se liitetään sähköpistokkeeseen virtalähteen ja suojattavan laitteen väliin. Edullisimmillaan UPS-laitteen voi hankkia alle sadalla eurolla, Talo jatkaa.
Lisätietoja:
Reija Talo, tuotepäällikkö, Schneider Electric, reija.talo@se.com
Lue lisää elektroniikkalaitteiden suojaamisesta Schneider Electricin verkkosivuilta.
Tietoja Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.