Energianhallinnan ja automaation digitalisoinnin edelläkävijä, Schneider Electric, tuo markkinoille Easy Rack -sarjan. Se on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi asentaa, ja se on myös helposti skaalautuva ja mukautettava. Sarja tarjoaa laadukkaan ja kustannustehokkaan räkkijärjestelmän monenlaisiin toimintakriittisiin sovelluksiin, kuten verkotusratkaisuihin, reunalaskentaan, teollisuusympäristöihin, pilvipalveluihin ja colocation toteutuksiin.
Easy Rack -räkit ovat täysin muokattavissa, ja niitä on saatavana useassa eri koossa: korkeus 24–48U, leveys: 600–800 mm ja syvyys: 800–1 200 mm. Monipuoliseen valikoimaan kuuluu myös räkkijärjestelmiä sivuseinillä ja ilman sivuseiniä sekä yksi osina toimitettava malli. Tämä vaihtoehto helpottaa kaapin toimittamista kohteisiin, joissa on esimerkiksi tila- tai korkeusrajoituksia.
Easy Rack -sarja sisältää luotettavia, edullisia ja helppokäyttöisiä räkkejä, lisävarusteita ja komponentteja maailmanlaajuisesti luotettavalta brändiltä, joka on synonyymi laadukkaalle akkuvarmennetulle datakeskus- ja reunalaskentainfrastruktuurille. Tuotteet on helppo valita, asentaa ja täydentää muilla komponenteilla kuten äskettäin lanseeratulla monipuolisella Easy Rack PDU -sarjalla.
”Uusi Easy Rack -valikoimamme tarjoaa maailmanluokan luotettavuutta, suorituskykyä ja käytettävyyttä koskien toimintakriittistä tietotekniikkaa useissa sovelluksissa”, sanoo Schneider Electricin Suomen ja Baltian myyntijohtaja Satu Merenheimo. ”Easy Rack -sarja on valikoima laadukkaita, kestäviä ja helposti asennettavia räkkikaappeja ja lisävarusteita edulliseen hintaan niin colocation datakeskuksiin, tuotantolaitosten reunamilla sijaitseviin edge konesaleihin kuin toimistoympäristöihin.”
Uuden Easy Rack -valikoiman tärkeimmät hyödyt:
- Nopea käyttöönotto monipuolisella, taloudellisella räkkialustalla: Easy Rack -tuotteissa olennaiset ominaisuudet ovat täysin valmiina, minkä ansiosta niiden käyttöönotto on nopeaa ja laitteiden asennus tapahtuu sujuvasti mihin tahansa IT-ympäristöön. Kaappisarjan ovien ilman läpäisevyys on jopa 81 % sekä etu- että takaovissa staattisen ja dynaamisen kuormituksen ollessa 1200 kg ja 600 kg.
- Standardoitu räkkialusta: Easy Rack -asiakkaat voivat standardoida kaikki palvelin- ja verkkoräkkivaatimuksensa yhdellä räkkialustalla, mikä helpottaa asennusta datakeskuksissa, kytkentäkaapeissa ja tuotantolaitosten reunamilla sijaitsevissa edge konesaliympäristöissä. Uusia standardikokoja ovat 800 mm:n leveät ja 800 mm:n syvät kaapit , jotka soveltuvat verkkotilojen kaapelointi- ja kytkentäsovelluksiin.
- Kilpailukykyiset kustannukset: Tuotevalikoima tarjoaa yksinkertaisen, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen räkkipohjaisen infrastruktuurin, joka on suunniteltu saumattomasti toimivaksi ja yhteensopivaksi useiden IT-infrastruktuurien kanssa.
- Parempi yhteensopivuus: Helppo integrointi räkkeihin, lisävarusteisiin, PDU-kiskoihin ja Schneider Electricin suunnittelutyökaluihin varmistaa nopean suunnittelun ja käyttöönoton sekä yhteensopivat IT-ratkaisut.
- Laadukkaat järjestelmät: Tunnustetulta alan johtavalta toimittajalta, joka on tunnettu luotettavuudestaan ja antaa viiden vuoden tehdastakuun.
Helppokäyttöiset räkit ovat täysin yhteensopivia Schneider Electricin avoimen, yhteentoimivan ja tuotevalmistajasta riippumattoman EcoStruxure-IT-hallintaohjelmiston kanssa, mikä mahdollistaa paikan päällä olevan ja hajautetun IT-infrastruktuurin etävalvonnan mistä tahansa, milloin tahansa, minkä tahansa laitteen kautta.
Lisätietoja antaa:
Perttu Suikkanen
perttu.suikkanen@se.com
+358 50 499 1185