Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
        

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

Can the operating time be reset to zero on the Altistart ATS48?

Issue:
Needs to reset the operating time to zero on the ATS48.

Product line:
Altistart 48, softstart

Environment:
all

Cause:
Reset operating time

Resolution:
Yes.  Can go into the dRc menu and in the rPr parameter:  The options available here are:

- no: function inactive
- APH: kWh reset to zero
- trE: operating time reset to zero

The reset command must be confirmed with ENT. APH and trE take effect immediately.
The parameter then automatically returns to no.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
move-arrow-top