Do the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 have the same pinout?

No the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 do nothave the same pinout.
The pin assignments of the ports are as follows:


Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Artikkelit, joista voi olla apua
Lue lisää
Tuotesarja: