Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
        

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

Which cable reference can we use between TM3XTRA1 (TM3 bus extension transmitter module) and TM3XREC1 (extension receiver module)

The extension receiver module TM3XREC1  can be at  maximum distance of 5 meters  from the TM3XTRA1
The Catalog recommend to use  the references VDIP1845460xx;
VDIP184546005 (0.5 m)
VDIP184546010 (1.0 m)
VDIP184546020 (2.0 m)
VDIP184546030 (3.0 m)
VDIP184546050 (5.0 m)

But as these references does not meet the UL requirements , for US market machines installation needs it’s advised to use 2 other references:
490NTW00002U (2.0 m)
490NTW00005U (5.0 m)
which are UL rated


Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
move-arrow-top