- OS compatibility: Windows 2000, Windows XP 32 and 64-bit, Windows Vista 32 and 64-bit
Installing the device on Windows 7
Most Belkin Bluetooth USB adapters install automatically without any extra software on Windows 7. Simply plug the device into a spare USB Slot. Windows 7 should automatically recognize the device and install the necessary drivers and software.
If you encounter any issue's with this then you can try installing the latest drivers from the chipset manufacturer - http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php
Or see link below for more details:
http://www.belkin.com/us/support-article?articleNum=4901
Julkaistu: Schneider Electric Suomi








Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.